This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:输入 Rsense 电流读数不符合预期

Guru**** 2586295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570090/bq25756evm-input-rsense-current-reading-not-as-expected

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25756BQSTUDIO

工具/软件:

您好、

我们正在评估 BQ25756 Charger IC、其中我们观察到 Battery Management Studio (BQstudio) 的 Rsense 电流读数显示不正确的值。
观察结果:  
IAC_ADC-使用字段视图 = 2334mA(读取值)
ICHG_REG = 800mA(设置值)
IBAT_ADC-Use 字段视图= 668mA(读取值)
在 24V 输入下、电流表上的实际值为 0.996A、电池电压为 27622mV。

我们的观察结果是、与电流表相比、IAC_ADC 显示了非常高的值。

谢谢、
Mukunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukunda:

    您是否可以使用充电电流表测量充电电流? 似乎是根据输入电压和电流以及输出电压、器件以适当的电流充电。

    BQ25756 上的 ADC 用作器件功能的通用指示器、可以提供有关器件工作原理的信息、但如果需要进行精确的测量、我们建议使用电池监测器等外部测量器件、其中 ADC 是器件的主要用途。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    充电电流几乎类似于  BQ Studio 中的 IBAT_ADC。 我们也使用电流表进行了验证、它显示的值与 IBAT_ADC 相似。

    对于 ADC、我们不需要高精度的输入电流测量、但到目前为止、我们看到的是该值的两倍 (IAC_ADC-使用字段视图 = 2334mA、实值为 0.996A)。 因此、我们想知道是否需要修改某些设置、这可能是一个缩放问题、可以通过微小的更改来解决。

    谢谢、
    Mukunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukunda:

    我认为大多数 ADC 误差都来自失调电压或由开关噪声引起。 IAC_ADC 在不同的电流下是什么样子的?

    此致、
    Michael