This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:当移除交流电时、输入电压会卡滞

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564622/bq25820-input-voltage-is-getting-stuck-when-ac-is-removed

器件型号:BQ25820


工具/软件:

您好、我有关于 BQ25820 上充电电路异常行为的问题。 我的设计使用与 BQ25820EVM 电路板几乎相同的电路、但有一些细微差异(原理图附在下面)。 但是、在测试设计时、当从电路中移除交流电时、输入电压似乎会卡住。 具体来说、下面描述我看到的问题的步骤:

  1. 29V 锂离子电池始终连接到 PCB、但没有负载。 ACDC_IN 在~0V 时测量
  2. 插入了交流电、然后将其转换为 36VDC、以便为 PCB 供电。 它还将开始为电池充电(自动模式)
  3. 测得的 ACDC_IN 为~33V、2A 充电电流(快速充电,CC 模式)(这也是我预期看到的)
  4. 在负载仍关断的情况下、移除了交流电源、ACDC_IN 仍在~33V、0A 的条件下测得、 但不会 返回到 0
  5. ACFET 的栅极电压 (ACDRV) 测量值为~42.5V、错误地导通 FET

我期望在移除交流电源后、ACDC_IN 电源应该为 0V。 但是、此行为会导致 PCB 电源始终保持开启状态。 与负载连接时、此行为会消失、这是有道理的、因为这种“人工电压“不提供任何电流。 在 EVM 电路板上也会出现这种异常行为!

您能否检查原理图中是否有任何问题以及如何解决此问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的董先生:

    您能提供寄存器转储吗?

    当您设置 REG0x19[6]=1 时、是否会出现此问题?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian Moyer:

    感谢您的答复。  我尝试更改了 REG 0x19[6]= 1、但问题仍然存在。 下面是寄存器映射。 让我知道还有什么要尝试的。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanner、

    在 VAC 引脚的输入附近是否有任何大输入电容器? 远离 VAC 引脚

    如果禁用充电、您是否会看到此问题?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在 VAC 引脚的输入端附近只有一个.1uF 和一个 1uF 电容器(遵循 BQ25820 原理图检查清单)。

    禁用充电时、不会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的董先生:

    在移除适配器之前是否设置 EN_IAC_LOAD=1?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、 在移除适配器之前、我修改了 EN_IAC_LOAD = 1 写入器件。 但是、它没有任何变化、并且在移除交流电源后 ACDC_IN 保持在恒定的~33V。 启用该 IAC_LOAD 引脚的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的董先生:  

    将 R37 更改为 1Mohm 并更改 R38 满足 ACUV 限制所需的任何值、您是否发现有任何区别?

    我看到您的器件处于 VAC_DPM 模式、更改该电阻分压器应该会阻止器件进入 VAC_DPM 模式、从而导致该行为。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    这是我在处理这个问题时尝试的第一件事:

    • 将 R37 更改为 1M Ω、并将 R38 更改为 30.5V ACUV ->问题仍然存在
    • 更改了 R38 值、将 ACUV 增加到 33V 和 34V ->问题仍然存在、在这两种情况下、“卡住“的电压甚至更高(分别在~35V 和~36V 下)、这很奇怪

    我是否可以尝试让器件退出 VAC_DPM 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的董先生:

    适配器是否具有电流限制? 适配器似乎过载。 您是否尝试过使用另一个具有更高输入电压的适配器?

    ACUV 引脚上的电压是多少?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    适配器的额定电流高达 8A、并且具有较宽的输入范围、因此我认为它不会过载。 在至少 3 个具有不同适配器的不同电路板上都可以看到这种行为。

    在我看来、它在某种程度上与充电电路有关、因为当禁用充电或电池充满电时、问题就会消失。 但是、如果在电池仍在充电时(在充电周期之间)断开交流电源、则会出现问题。

    ACUV 引脚上测得的电压为 1.26V(连接交流时)和 1.16V(移除交流时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的董先生:

    我正在检查、为了查看我是否能够在实验室中复制此行为、我将在明天提供 EOD 的更新。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的董先生:

    • 您能否提供 PCB 布局文件?
    • 你可以尝试使用 AON6276,这些有一个较低的步态。
    • 您能否尝试移除 47uF 输入电容器之一?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的回复、并对延误深表歉意—我在过去几天里就不在办公室了。

    • PCB 布局文件 :我需要在分享之前获得批准。
    • AON6276. :此零件当前正在订购。
    • 移除一个 47µF 输入电容器 :与之前的结果相同。
    • 其他意见 :当使用电量低的电池运行时、问题似乎有所改善。 我注意到 ACDC_IN 线路会卡在 30.7V 左右、并缓慢下降(由于 LED)、直到降至 30.5V 以下并关闭、这与 UVLO 限制相匹配。 最初、增加 UVLO 限值似乎有前景、但它也会影响线路卡滞的电压。 您是否有任何见解、了解它为什么以这种方式行事?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的董先生:

    [引述 userid=“662421" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564622/bq25820-input-voltage-is-getting-stuck-when-ac-is-removed/6046445 其他意见 :当使用电量低的电池运行时、问题似乎有所改善。 我注意到 ACDC_IN 线路会卡在 30.7V 左右、并缓慢下降(由于 LED)、直到降至 30.5V 以下并关闭、这与 UVLO 限制相匹配。 最初、增加 UVLO 限值似乎有前景、但它也会影响线路卡滞的电压。 您是否了解其为何如此行为?

    是的、适配器 应该为 36V、但过载、适配器电压下降 并进入输入电压调节状态。 该输入电压调节基于引脚编程值或寄存器设置(以较高者为准)。 这就是您看到适配器电压遵循 ACUV 设置的原因。

    移除适配器后、您看到适配器侧电压的原因是电池电压几乎与适配器电压 VBAT=~29V 和 VIN=~30V 相同、因此如果停用 ACUV 阈值、您应该能够解决此问题。

    此致、

    基督教。