This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861TEVM:无法通过 GUI 更改颜色。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564862/lp5861tevm-color-cannot-be-changed-via-the-gui

器件型号:LP5861TEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

您好的团队、

我无法通过 GUI 更改颜色。
当反映速度变化时、颜色不会改变、仅呈白色亮起。

我尝试按照用户手册第 12 页的说明重置 LED 控制页面上设置的值、但它没有改变。

是否有任何可能的原因?
另外、请告诉我如何解决该问题。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您可以尝试通过以下页面控制颜色吗? 只需要检查颜色设置是否起作用。 GUI 仅用于简单演示器件功能。 我建议使用 USB2ANY Explorer 或 MSPM0 进行更多测试。 谢谢!

    USB2ANY Explorer 的链接: www.ti.com/.../USB2ANY

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    我遵循您提供的步骤。
    我还遵循用户指南中的连接说明。

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu870a/snvu870a.pdf

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    那么、您能通过我发布的步骤更改颜色吗?

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    我尝试了这种方法、但无法更改颜色。
    您是否也可以在评估板上试用它?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您能否再次检查 I2C 通信是否正常? 您可以首先设置颜色、然后读取寄存器映射以检查相关位是否已更改。

    请为此电路板拍照、以便我们仔细检查硬件连接。

    我也会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    可以看到寄存器映射已更改、但 LED 颜色保持不变。
    我附上了一张连接的照片。


    您能告诉我您尝试过的确切步骤、这些步骤肯定会改变颜色吗?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我注意到 IFS 和 ADDR0/1 引脚都悬空。 请将 IFS 连接到 GND 以进行 I2C 通信。 并将 ADDR0/1 连接到 GND(从器件地址,如下所示)

    BR、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    感谢您的答复。
    我尝试了你提供的说明,但它仍然只亮着白色。
    虽然单个 LED 控制允许多色照明、但图案照明仅能以白色工作。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您是否可以在播放如下所示的图形的同时发送 GUI 设置的捕捉图像? 我可以在自己这边成功地选择颜色来播放模式。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我附加了 GUI 的屏幕截图。
    颜色仍然不变。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    您是否尝试过其他模式?

    GUI 和 EVM 板之间的通信中应该会出现一些问题。 我想您可以使用单独的 LED 控制方法来进行评估。

    此致、

    Felix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    这同样适用于其他模式。
    是否无法解决此问题?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    应该有方法来解决这个问题、但这需要一些时间。  

    这些图案只是一个演示。 您可以从下面的链接查看一个模式的示例视频。

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../ee357cca-27bf-4e4c-ae5c-bcf13e6d351e   

    密码:  vt844xs_

    此致、

    Felix