This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:5Vout 的反馈电阻器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569959/tlv767-feedback-resistors-for-5vout

器件型号:TLV767


工具/软件:

您好团队:

目前、我的客户正在为其感应工程审核 TLV706701。

他们希望执行 12Vin 5Vout、并询问他们应该使用哪种反馈电阻器。

根据快速计算 、我认为 R1 = 787k Ω、 R2 = 150k Ω 是合适的、

您能否检查以下计算、如果他们使用了这些值、是否可以? 我只是想仔细检查以确保。

I) VOUT = VFB×(1 + R1/R2)

5 = 0.8 x (1 + R1/R2)

R1/R2 = 5.25

 

ii) R1 + R2≤VOUT /(IFB× 100)

R1 + R2≤5/(50nA× 100)

R1 + R2≤5/(50nA× 100)

R1 + R2≤1MΩ Ω

 

R2 = 150k Ω

R1 = 787k Ω

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    这些值将 按预期工作、它们正确除以、确保 IFB 可以忽略不计、并且不需要 CFF。

    我需要注意的是、反馈分压器电流 (CFF/R2) 为 5.3uA、仅高于 5uA 的截止频率、无需 Vref。

    如果您希望在不包括 CFF 时创建更大的裕度、则可以同时减少 CFF。

    此致、

    Gregory Thompson