请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV767工具/软件:
您好团队:
目前、我的客户正在为其感应工程审核 TLV706701。
他们希望执行 12Vin 5Vout、并询问他们应该使用哪种反馈电阻器。
根据快速计算 、我认为 R1 = 787k Ω、 R2 = 150k Ω 是合适的、
您能否检查以下计算、如果他们使用了这些值、是否可以? 我只是想仔细检查以确保。
I) VOUT = VFB×(1 + R1/R2)
5 = 0.8 x (1 + R1/R2)
R1/R2 = 5.25
ii) R1 + R2≤VOUT /(IFB× 100)
R1 + R2≤5/(50nA× 100)
R1 + R2≤5/(50nA× 100)
R1 + R2≤1MΩ Ω
R2 = 150k Ω
R1 = 787k Ω
提前感谢您的帮助和支持。