This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:24V 至 150V 直流升压转换器

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568070/tps40210-24v-to-150v-dc-step-up-converter

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具/软件:

我正在尝试构建一个符合以下条件的电路:

  I) 可以将 24V DC 至 28V DC 作为输入

  ii) 提供多种输出、包括 50V、75V、100V、125V、150V

  iii) 输出电流对我来说不是太重要、但如果输出电流保持恒定、我更倾向于使用输出电流

在这方面、我考虑了使用 TPS40210 创建一个升压电路、该电路可 实现最大 150V DC 的电压、并使用数字电位器改变 RFB 以实现其他较低的电压。 我从 webench 转到以下电路



但是、尽管我看不到任何特殊原因、但该软件不允许我选择 150V 作为输出电压。  根据我的理解、我认为 IC 在连续反激模式下工作、因此、通过改变 GDRV 引脚 和电感器的输出占空比、我应该能够实现 150V 的输出。 有人可以建议这是否可以实现或此方法中是否存在任何缺陷? 如果实现了这一点、那么如何在不使用 Webench 软件的情况下计算元件的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biswajit:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您的方法是可行的。  我不明白为什么 webench 不允许 150V 的 VOUT。 由于异步升压下的 VOUT 不违反任何绝对最大引脚限制、因此应该没有问题。
    如需选择器件、可选择 TPS40210、但我也推荐使用 LM5155、这是一代较新的器件。

    我找到了一个适用于 150V 输出电压(可调节)的参考设计。
    https://www.ti.com/tool/PMP21781

    我还建议使用 LM5155(或 TPS40210)的快速入门计算工具、该工具可在相应的产品页面上找到。

    如有其他相关问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas