Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5155
工具/软件:
我正在尝试构建一个符合以下条件的电路:
I) 可以将 24V DC 至 28V DC 作为输入
ii) 提供多种输出、包括 50V、75V、100V、125V、150V
iii) 输出电流对我来说不是太重要、但如果输出电流保持恒定、我更倾向于使用输出电流
在这方面、我考虑了使用 TPS40210 创建一个升压电路、该电路可 实现最大 150V DC 的电压、并使用数字电位器改变 RFB 以实现其他较低的电压。 我从 webench 转到以下电路 
但是、尽管我看不到任何特殊原因、但该软件不允许我选择 150V 作为输出电压。 根据我的理解、我认为 IC 在连续反激模式下工作、因此、通过改变 GDRV 引脚 和电感器的输出占空比、我应该能够实现 150V 的输出。 有人可以建议这是否可以实现或此方法中是否存在任何缺陷? 如果实现了这一点、那么如何在不使用 Webench 软件的情况下计算元件的值?