This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:PoE 电路无负载工作、48V 压降、随负载增加

Guru**** 2560010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527899/lm5155-poe-circuit-works-without-load-48v-drops-with-loading-added

器件型号:LM5155


工具/软件:

您好 e2e:

有一个基于 LM5155 的 POE 电路。

  • 输入电压范围:14-32V
  • 输出电压:48V
  • 输出电流:1A

下面是在 WebBench 中设计的电路。

探头连接 到 T1 变压器的引脚 4 和引脚 7。

未添加负载时、工作正常。

但一旦增加负载、48V 电压就会下降。

在这种情况下、您有任何建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雷燕、  

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您能帮助分享 SW、Vin、Vout 和 CS 信号的波形快照吗?  

    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240 — 这是我们的 QS 计算器、需高效检查原理图。  

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER — 我也建议您使用此工具。 这是一个非常适合可视化和估算参数的工具。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mounika、

    感谢您的信息。

    LP = 7.502uH 似乎远离 64.7uH、如 Excel 文件中所示。

     LP = 7.502uH 值来自 WebBench 设计器、这很奇怪。

    您可以检查以下信息。

    感谢你的帮助。

    WebBench 设计器的计算结果:

    从 Excel 文件进行计算:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雷燕、  

    请允许我花些时间研究一下这个问题。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雷燕、  

    请附上 QS 计算器。  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mounika、

    很抱歉、 客户端的调试等待了几个月、 在最新一篇文章中、您要求提供 QS 计算器、我不知道这是什么、您能帮助我了解这方面的一些线索吗?

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    QS(快速入门)计算器是您提到的 Excel 文件。 请完整填写原理图中使用的元件、并将其连接到此螺纹。 另请附上所用变压器的数据表。  

    要了解正在发生的事情、我们还必须看到一些作用域截图。 就像 Mounika 提到的、开关节点波形以及 Vin、Vout 和 CS 信号会很有帮助。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz、

    我已经在之前的电子邮件中附加了 QS 配置屏幕截图。

    我在这里附上了 QS Excel 文件、请帮助进行检查。

    QS 和 WebBench 设计器的结果非常不同。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../0640.LM5155_5F00_56_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Flyback_5F00_Regulator_5F00_Design.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:  

    QS 和 WebBench 设计器的结果非常不同。[/报价]

    匹配 webench 和 QS 之间的匝数比、然后电感也将匹配。  

    webench 中的比率为 5.22、Excel 中的比率为 0.5。

    在 QS 中、我注意到 CS 电阻器为 20mOhm。 这个值太高了。 这可能会导致该问题。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz、

    感谢您的答复。

    在您看来、这两种工具之间的正确解决方案是什么、以及您提到的 CS 电阻器的正确值是什么。

    谢谢你。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leon、  

    我建议使用 QS 计算器工具。

    QS 工具还会为 RC 推荐一个值。 在本例中、它为 8m Ω。

    此致

    Moritz