This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:TPS7H4010MRNPTSEP

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552229/tps7h4010-sep-tps7h4010mrnptsep

器件型号:TPS7H4010-SEP


工具/软件:

你好

我想使用 TPS7H4010MRNPTSEP、我有 2 个问题:

1.当过电压会 在 VIN 时发生什么?

2. 我的 Vout 为 1V、 TI 建议在 3.3V≤VOUT≤18V 时连接至 VOUT

 ->  如果我将偏置连接到软件会发生什么?

 ->  您的建议是什么?  

->   这对效率有何影响?

3、关于过流保护,是否可以将器件 电流限制为 4.5A ?

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROI、

    如果 PVIN 上的电压超过 36V 的绝对最大电压、该器件 可能会损坏。

    偏置引脚只应连接到直流电压源、因此 SW 节点不是可行的选择。 此外、如果 VIN 大于 20V 且偏置电压连接到 SW、器件可能会永久损坏。 如果您的 VOUT 为 1V、则偏置电压应连接到 GND 或另一个直流电压源、该电压源小于 TPS7H4010-SEP 所使用的 VIN 但大于或等于 3.3V。 当 VIN 为高电平且偏置连接到 3.3V 电源时、可以看到偏置引脚的最大效率增益。

    器件数据表第 19 页 的图 7-6 比较了使用偏置或连接到 GND(未使用)的效率

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    偏置连接到小于 3.3V 的电压时、器件会发生什么情况?

    我可以将 Bias 连接到 VCC 吗?

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ROI、

    偏置必须连接到大于 3.3V 的电压的原因是、它是 VCC 的可选外部电源。  通过不通过使用任何大 VIN 而是更接近目标 VCC 电压 (3.27V 或 3.1V、具体取决于 MODE) 的电压将 VCC 调低、从而使低于 3.3V 的电压无法为适当的 VCC 调节提供足够的余量、从而提高效率。

    这也会解答您有关使用 VCC 为偏置供电的问题。 由于偏置是 VCC 的输入电源、因此这不起作用。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏置引脚可以悬空?

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROI、

    不使用时、BIAS 应连接至 GND。

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢