工具/软件:
你好
我想使用 TPS7H4010MRNPTSEP、我有 2 个问题:
1.当过电压会 在 VIN 时发生什么?
2. 我的 Vout 为 1V、 TI 建议在 3.3V≤VOUT≤18V 时连接至 VOUT
-> 如果我将偏置连接到软件会发生什么?
-> 您的建议是什么?
-> 这对效率有何影响?
3、关于过流保护,是否可以将器件 电流限制为 4.5A ?
ROI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好
我想使用 TPS7H4010MRNPTSEP、我有 2 个问题:
1.当过电压会 在 VIN 时发生什么?
2. 我的 Vout 为 1V、 TI 建议在 3.3V≤VOUT≤18V 时连接至 VOUT
-> 如果我将偏置连接到软件会发生什么?
-> 您的建议是什么?
-> 这对效率有何影响?
3、关于过流保护,是否可以将器件 电流限制为 4.5A ?
ROI
您好 ROI、
如果 PVIN 上的电压超过 36V 的绝对最大电压、该器件 可能会损坏。
偏置引脚只应连接到直流电压源、因此 SW 节点不是可行的选择。 此外、如果 VIN 大于 20V 且偏置电压连接到 SW、器件可能会永久损坏。 如果您的 VOUT 为 1V、则偏置电压应连接到 GND 或另一个直流电压源、该电压源小于 TPS7H4010-SEP 所使用的 VIN 但大于或等于 3.3V。 当 VIN 为高电平且偏置连接到 3.3V 电源时、可以看到偏置引脚的最大效率增益。
器件数据表第 19 页 的图 7-6 比较了使用偏置或连接到 GND(未使用)的效率
谢谢、
Andy
高 ROI、
偏置必须连接到大于 3.3V 的电压的原因是、它是 VCC 的可选外部电源。 通过不通过使用任何大 VIN 而是更接近目标 VCC 电压 (3.27V 或 3.1V、具体取决于 MODE) 的电压将 VCC 调低、从而使低于 3.3V 的电压无法为适当的 VCC 调节提供足够的余量、从而提高效率。
这也会解答您有关使用 VCC 为偏置供电的问题。 由于偏置是 VCC 的输入电源、因此这不起作用。
谢谢、
Andy