This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:有噪声的输出电压

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560264/tps23755-noisy-output-voltage

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件:BQ25792TPS23758、TPS23753A

工具/软件:

您好、  

您能帮我检查一下这个设计吗? 我们现在正在测试的单位,发现有显著的纹波在输出和来自变压器的反馈.

 在此测试期间、12V 输出连接到 BQ25792、并为 3S Lipo 充电。 充电器的电流限制设置为 1.1A

POE 网络交换机显示输出功率为 7.7W  

下面是电路不同部分的示波器截图。  

VCC - PGND

+12V /1A - GND

VPD 交流耦合

VPD 直流耦合

VPD_COIL 交流耦合

VPD_COIL 直流耦合

当从台式电源向 EXT_BATT_IN 提供 12V 至 30V 电压时、也会出现纹波。

从示波器捕获可以看出、12V 输出端存在~1.5V 纹波、频率约为 8kHz。 纹波也会出现在输入轨 (VPD) 和反馈 VCC 上。 变压器可提供 8kHz 的频率。  

希望有人能帮助我了解在这里发生了什么以及是否有解决问题

谢谢、

Austen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    感谢您联系我们。

    我们将在本周之前回复您。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    感谢您的联系。

    纹波频率接近 抖动频率。 您是否可以尝试通过将 DTHR 短接至 VB 来禁用频率抖动?

    如果此纹波仍然存在、请告诉我。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Zhining

    通过在 12V 输出端添加一个大型电解电容器或钽电容器、我能够解决这个问题。 陶瓷电容器的低 ESR 一定会使系统不稳定。  

    我还有一个问题要问你。 我使用了选项 2 Oring 来允许使用 POE 具有优先级的外部直流电源。 如果我从台式电源连接 30V 输入、则到电池的充电电流仅为 0.5A、而使用 POE 时为 1A。 您知道为什么使用较低的直流电压输入时无法从 POE 控制器获得更大的功率吗?

    谢谢、

    Austen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    对于钳位在 0.5A 的输出电流、这是由于 CS 引脚的占空比钳位达到最大电压。 我建议减小 R9 和 R11 的电阻。 它们的值应小于 0.4 欧姆、以确保当充电器达到最大电流时、VCS 不会钳位。

    另外、我建议您更改反激式变压器。 电流互感器的饱和电流为 1.3A、符合数据表要求。 在 30V 的电流设计中、变压器初级侧峰值电流可以达到~1.23A、非常接近饱和电流。  

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    我尝试将 R9 和 R11 分别更改为 0.47Ω。 我没有看到充电电流有任何差异。  
    我还尝试了  7491199212、因为它具有更高的饱和电流。 我确实将反馈电阻器 (R17) 更改为 13.2k、以补偿 8V 反馈电压。 调节电压是正确的、但电流非常有限、当连接到 POE 时  、它仅从集线器汲取大约 1W 的电流。 该变压器上的匝数比和漏电感较高。 我测量了 CS 引脚上的电压、它仅达到 0.1V、占空比为 23%。 您知道这些参数对设计有何影响吗?

    此外、您是否有任何关于能够在选项 2 Oring 中使用 DC 输入的经验/信息。 理想情况下、我们希望通过直流插孔和 48V POE 实现 12V 至 32V 的电压范围、并提供~12V 输出。 似乎 TPS23755 对变压器的选择非常敏感、建议的选项无法处理较低电压输入下增加的电流。 对于如何实现此输入电压范围、您有何建议? 如果  TPS23755 不适用、是否有替代 IC 适用?  

    谢谢、  

    Austen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    电流限制问题、

    1.您能尝试增加 12V 端口的输出电容吗? 或添加 25V/25V 100 µF 电解电容器、查看问题是否仍然存在。

    2.还可以测量 Vcc 的波形吗?  

    如果这两种方法有所帮助、请告诉我。

    在本周、我将再次联系您、了解有关方案 2 Oring 设计的更多信息。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    对于选项 2 ORing、我建议使用 TPS23753A 或 TPS23758。 因为 TPS23755 没有 APD 引脚。 一旦 VDD 低于 UVLO 电压(通常为 37V)、PD 芯片将关闭。

    TPS23753A 或 TPS23758 具有一个 APD 引脚、可在 VDD 低于 37V 时调节 UVLO。 您可以查看参考设计 PMP20531 参考设计| 德州仪器 TI.com。 有关方案 2 ORing、还可参考以下应用手册: 采用 TPS23753 的高级适配器 ORing 解决方案(修订版 A

    此外、我想在这里注意、 对于 13V 至 32V、  因为您遵循上述 APD 功能的参考资料、所以不用担心。 但对于 12V 至 13V 适配器电压、根据下表、为数据表:

    PD 分级可能无法正常工作。 如果 Vcc 电压高于 UVLO、则 PWM 控制器仍应工作。 这些是此处的潜在问题、我们建议将适配器电压保持在 13V 至 32V 范围内。

    谢谢。

    此致、

    Zhining