This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R15:封装引脚彼此靠得太近

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570770/tpsm365r15-package-pins-are-too-close-together

器件型号:TPSM365R15


工具/软件:

您好:

  我们在这里设计了许多电路板、并开始比分立式设计更喜欢集成电源模块。 但是、封装过于紧凑、因此会增加成本、排除在较重的铜(2oz 或更多)电路板上使用。 例如、我们在电路板上使用了上面列出的器件(TPSM365R15RDNR 具体)、但靠近引脚间距会导致电路板的其余部分更加昂贵。 特别是这个封装有许多没有连接的引脚;也许可以省略这些引脚、以便所需的引脚可以间隔得更多。

因此、当您设计封装时、请与布局人员交谈、评估如何扩大触点间距、最好是 8mil (0.2mm) 或更大、这样铜更重、更容易大规模生产 PCBA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您发送编修。  我会将您的建议传达给团队。  

    此致、