This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798 PMID 路径

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554440/bq25798-bq25798-pmid-path

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ25731

工具/软件:

我计划将此器件用于输入 VBUS 电压为 15V 的应用  

我的电池电压为 2s2p 8.4 伏(最大值)所有配置均基于 2s2p 进行编程、充电电流为 2.5A、安全放电为 5A

现在 CPU 和其他负载连接到 VSYS、我需要在 15V 充电器插入期间为 LED 电路将电子电容器充电至 15V、我能够使用 PMID 引脚电压为电子电容器充电  

移除充电器后、我可以将电池电压提升至 15V 并在 PMID 引脚上获得该电压吗? 插入 USB 充电器时的电流限制是什么、在此备用升压模式期间、如何配置和使用此模式、请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    在 15V 充电器插入期间、我能够使用 PMID 引脚电压为电容充电
     

    在了解此应用后、有一个 2S2P 电池连接到 BAT、有一个 E-cap 连接到 PMID。 转换器将无法调节插入 PMID 引脚的充电器的电流。 如果浪涌电流过大、则可能会损坏器件。

    移除充电器后、我可以将电池电压提升至 15V 并在 PMID 引脚上获得此电压吗? 插入 USB 充电器时的电流限制是什么、在此备用升压模式期间、如何配置和使用此模式、请帮助 [/报价]

    充电器可将 PMID 引脚上的电池电压升至 15V。 我认为 PMID 负载电流不会得到调节、因此电流限制将在电池的安全放电限值上、在本例中为 5A。 由于电压正在升压、PMID 引脚上的电流限制将低于 5A。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Michael、

    感谢您的回答  

    转换器将无法调节插入 PMID 引脚的充电器的电流。 如果浪涌电流过大、则可能会损坏器件。  

    对于从插入的充电器到 PMID 的直接路径、需要从外部限制 PMID 引脚上的电流  

    但对于 VBAT 至 PMID 升压、电流限制为电池放电限制电路、让我们澄清了这一点  

    现在、假设我有 VSYS 为系统供电、Vbat 由电池 PMID 供电、使用充电器 BQ25731 为电容器充电(我认为可以限制输入电流)

    VSB 路径的 PMID 电源始终存在、但当 VBUS 不存在时、充电器可以通过禁用外部 VAC 输入 MOSFET 切断 VBUS 路径、并可以将电压 升至 15V、从 VBUS 源路径到 VBAT 源升压路径的此事务是无缝的还是将延迟我的 VBUS 可以在 15V 3A 至 5V 3A 之间变化。主机执行此过程的程序是什么?或者此过程可以从充电器自动执行 ?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于从插入 USB 的充电器到 PMID 的直接路径、需要在外部限制 PMID 引脚上的电流 [/报价]

    如果 PMID 引脚上有负载、则正确。

    从 VBUS 源 路径到 VBAT 源增强路径的此事务是无缝的还是会有延迟、我的 VBUS 可以在 15V 3A 至 5V 3A
    之间变化

    如果您设置 EN_BACKUP=1 并在引脚上增加多一点电容、这可以实现无缝连接。  如需更多信息、请查看数据表中的第 9.3.7.2 节“备用电源模式“。

    此致、
    Michael

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 5A 的放电电流限制、需要一定的清晰度  

    我有一个支持 1C 放电的 8.4V 电池、现在支持 10.5A。在此模式下、当 VBAT 没有 Vbus 时、我有两条电源路径  

    一条是从 Vbat 路径的 VSYS 路径、另一条是 PMID 路径。放电限制仅适用于 PMID 路径、正确吗? 对于直接路径没有限制。拔下充电器时、我可以在 PMID 引脚上获得的最大升压电压是多少?  

    在此模式下、PMID 引脚上是否可以获得 22V 2A 的恒定电流? + VSYS OUT 1.5A 7.4 或同时在 VSYS 引脚中该点的电池电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 5A 的放电电流限制、需要一定的清晰度  

    我有一个支持 1C 放电的 8.4V 电池、现在支持 10.5A。在此模式下、当 VBAT 没有 Vbus 时、我有两条电源路径  

    一条是从 Vbat 路径的 VSYS 路径、另一条是 PMID 路径。放电限制仅适用于 PMID 路径、正确吗? 对于直接路径没有限制。拔下充电器时、我可以在 PMID 引脚上获得的最大升压电压是多少?  

    在此模式下、PMID 引脚上是否可以获得 22V 2A 的恒定电流? + VSYS OUT 1.5A 7.4 或同时在 VSYS 引脚中该点的电池电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    该器件将检测电池放电电流。 这既是对 SYS 直接放电、也是对 PMID 放电。 如果 SYS 拉取的电流过大、器件将停止向 PMID 供电。

    PMID 可能能够在 22V 下产生 2A 电流、但器件将处于升压模式、这意味着电池电流将高于 2A(除了 SYS 电流之外)。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如果我使用 2s3p 与 3s2p 3s 将有较高的电压和较低的放电电流.. 您提到的这种电流限制在不同的电芯电压配置中是否具有相同的限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    实际上、在备用模式下、有一个位可以禁用电池放电时的电流限制:

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它提到这是在 OTG 模式下、我在备份模式下使用吗?

    我不是为 OTG(外部 USB 端口)提供电源。我通过 PMID 消耗的电流仍然适用。此外、如果它适用于 PMID 以及升压转换器的一部分、那么这是一种恒定电流限制机制或折返机制、以防负载尝试灌入超过编程限制的电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    它将设置 OTG 和备用模式的电流:

    这是一种电池保护机制、不允许电池放电过大的电流。 这将调节电池电流并降低输入功率、进而限制备用模式下的输出功率。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael  

    当 Vbus 下降至与要设置的寄存器及顺序相同时、是否有正确的备用模式进入序列可为 PMID 引脚供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当 VBUS 为高电平时、才能通过设置 EN_BACKUP = 1 来启用备用模式。 当 VBUS 变为低电平时、充电器将 EN_BACKUP 位复位为 0。

    当 Vbus 不存在时、请执行此备用模式工作或不工作、或者 数据表中的这条线路仅在首次 使用  时、或者在 POR 时检测到 ACFET1-RBFET1 后、可以随时在主机中设置此 EN_BACKUP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    在 Vbus 下降时、是否有正确的备用模式进入序列可为 PMID 引脚供电、如要设置的寄存器和顺序是什么?  [/报价]

    当存在 VBUS 时、您只需设置 EN_BACKUP = 1

    仅当 VBUS 为高电平时才能通过设置 EN_BACKUP = 1 启用备份模式。 当 VBUS 变为低电平时、充电器将 EN_BACKUP 位复位为 0。

    是的。

    当 Vbus 不存在时、请执行此备份模式工作或不工作 、或数据表中的这一行仅 在首次使用  时、或者在 POR 检测到 ACFET1-RBFET1 后、可以随时在主机中设置此 EN_BACKUP

    当 VBUS 不存在时、不需要备用模式。 备用是为了实现不间断电源、如果不存在 VBUS、则无需启用备用电源。

    在器件检测到 ACFET 和 RBFET 以及 VBUS 存在后、主机可设置 EN_BACKUP。

    此致、
    Michael Bradbourne

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VBUS 不存在时、不需要备用模式。 备用电源是为了不间断供电、如果不存在 VBUS、则无需启用备用电源。

     上电期间插入 VBUS 时、PMID 路径来自 VBUS、由于 ACFET 可用、因此我可以启用备用模式、并已禁用 OTG 模式、因此在移除 Vbus 时、它不会为 VBUS 供电  

    但是、当上电后移除 Vbus  时、意味着 移除 Vbus 时 、PMID 引脚上的电源将停止 、或仍从 SYS 向 PMID 供电(在 PMID 和 EN_BACKUP 中供电)、是否存在任何关系? 如果移除 VBUS 后、我会启用备用位、但仍会在 PMID 路径中通电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 上电期间插入 VBUS 时、PMID 路径来自 VBUS、由于 ACFET 可用、我可以启用备用模式、并已禁用 OTG 模式、因此在移除 Vbus 时、它不会为 VBUS 供电 [/报价]

    此陈述是正确的。

    但当  Vbus 在通电后被 移除时意味着当 Vbus 被移除时 、PMID 引脚上的电源将停止或仍将 从 SYS 向 PMID 供电以在 PMID 和 EN_BACKUP 下供电、这有何关系? [/报价]

    除非设置了 EN_BACKUP、否则移除 VBUS 后 PMID 将断电。 VBUS 在上电后为 PMID 供电。 当移除 VBUS 后、SYS 由 BAT 通过 BATFET 供电。 如果在移除 VBUS 之前设置了 EN_BACKUP、PMID 将通过开关网络由 BAT 供电。

    如果这样、在移除 VBUS 后、我可以启用备用位并且仍能在 PMID 路径中通电
    [/quote]
     

    如果在移除 VBUS 之前设置了 EN_BACKUP、则只要满足最小电容要求、PMID 就不应断电。

    此致、
    Michael

    [/quote][/quote]