Other Parts Discussed in Thread: BQ25731
主题中讨论的其他器件:BQ25731
工具/软件:
我计划将此器件用于输入 VBUS 电压为 15V 的应用
我的电池电压为 2s2p 8.4 伏(最大值)所有配置均基于 2s2p 进行编程、充电电流为 2.5A、安全放电为 5A
现在 CPU 和其他负载连接到 VSYS、我需要在 15V 充电器插入期间为 LED 电路将电子电容器充电至 15V、我能够使用 PMID 引脚电压为电子电容器充电
移除充电器后、我可以将电池电压提升至 15V 并在 PMID 引脚上获得该电压吗? 插入 USB 充电器时的电流限制是什么、在此备用升压模式期间、如何配置和使用此模式、请提供帮助