This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:与前面关于故障延迟功能的问题相关

Guru**** 2554560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569527/tps65150-related-to-previous-question-on-fault-delay-function

器件型号:TPS65150


工具/软件:

如前面在“TPS65150:故障延迟功能问题“...it 标题下的回答所述、这里指出了在 FDLY 延迟结束之前需要使输出轨保持稳定、否则芯片可能无法正常工作。


但是、为了使任何输出保持稳定、AVDD 需要运行并能够运行、需要启动开关。
只有在通过 FDLY 延迟后才会发生该切换。 与监控输出稳定性相同。

这是为了使输入电压在延迟通过之前(而不是输出)保持稳定、但数据表中采用了相同的措辞、会带来比任何东西都更多的困惑。

其他讨论指出、内部有一个设定的延迟值、以便不会通过我们放置在该引脚上的电容器设置的 FDLY 延迟 (3) 来实现。
数据表似乎没有说明这种延迟。
至少数据表中有一个电容器 (100nF) 的建议设定值。 但是,在电容值过高和危险(危险“ ISH “,因为它只会阻止芯片运行)方面没有什么细节?
该值是否应高于或低于 DLY1 和 DLY2 的组合设置值、或者无关紧要? 请注意、我知道这两者会造成一点延迟、以便 VGL 和 VGH 达到稳定性...我猜这两者是在 FDLY 结束后开始的吗?
但合并后的值是否必须低于之前规定的内部延迟、以避免芯片无法启动?

我指出的原因... 在我们这边、我们有一个使用此芯片的系统、此芯片的输入为 3.3V、以获得 AVDD 至 11V、VGL 至–10 和 VGH 至 20V 的电压、从而使屏幕正常工作。
我们已经将 FDLY 设置为 100nF、DLY1 和 DLY2 分别设置为 22nF、有时(五个不同的电路板,直到现在 20ish 之外)它无法正常启动或根本无法启动。
我已经指出如果 FDLY 的电容值太高、可能永远不会开始...因此我上面的问题和澄清的必要性。

谢谢你
Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan

    我们的专家稍后会回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    FDLY 不影响 IC 的启动。 我想原因是 DLY1 和 DLY2 太小。 这会导致充电器泵中出现大浪涌电流。 则 IC 可能会卡住。

    请将 22nF 增加到 100nF、以查看问题是否可以解决。

    谢谢、

    Colin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、感谢您对此问题的反馈。

    我们已经尝试了您的建议、但它并没有太大改变手头的问题。

    但我们得到了另一个结果,似乎是更多的原因我们的问题发生... 我们必须进一步调查,但生产可能有困难有一个均匀水平的锡膏在所有焊盘上有一个适当的数量的焊料,并确保没有引脚出现错误连接(和因为所有五个电路板似乎是相同的行为方式..).
    我们认为这可能是因为在两个故障板上进行回流焊后、一切都在一段时间内变得平滑... 原来是这么回事。 可能在它的温度侧。
    之后、似乎在芯片上施加压力、确保连接再次良好、导轨已启动并正在运行...直到我们释放它并重新启动主板。 然后问题仍然在这里。

    在一个板上,一个结合板也做了一个回流焊,但似乎能够把焊料更均匀地比我们做其他的...轨道似乎是好的,从那时起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的反馈。 焊接问题是导致结果不明确的常见问题。 我很高兴看到它现在位于.

    谢谢、

    Colin