This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1 CUVC 位触发

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568887/bq40z50-r1-bq40z50-r1-cuvc-bit-triggering

器件型号:BQ40Z50-R1


工具/软件:

你(们)好

我们使用的是通过 BQ40Z50-R1 设计的 4S1P 电池组。

在这种情况下、我们注意到 CUVC 位已启用、但电池电压为 15V。这会阻止电池充电和放电。

但在使能保护 B 中、我还没有启用 CUVC 位   、然后在该电压水平为 3.9V/电芯时如何触发故障。

过了一段时间后,我启用了 CUVC 位并禁用 保护配置中的 CUV_RECOVERY 位, CUVC 位被清除,电池充电。

建议一些步骤来解决故障、并为电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将在可能的情况下予以跟进。 在此期间、请附上相关的.gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    如果未启用、则不应触发该按钮。  您当前的 CUVC 设置是什么?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    CUVC 阈值 2400mV

           延迟 2S

          恢复 3000mV

    在启用保护时、我们还没有触发 CUVC 位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以断开电池与电池组的连接并尝试仅连接充电器、看看电量计是否仍然没有触发 CUVC 闪存?

    当然、事先清除这个标志。 我怀疑 CUVC 事先已启用、电量监测计可能在电池热插拔期间通电、这可能会导致完美触发。

    -米格尔