请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1工具/软件:
你(们)好
我们使用的是通过 BQ40Z50-R1 设计的 4S1P 电池组。
在这种情况下、我们注意到 CUVC 位已启用、但电池电压为 15V。这会阻止电池充电和放电。
但在使能保护 B 中、我还没有启用 CUVC 位 、然后在该电压水平为 3.9V/电芯时如何触发故障。

过了一段时间后,我启用了 CUVC 位并禁用 保护配置中的 CUV_RECOVERY 位, CUVC 位被清除,电池充电。
建议一些步骤来解决故障、并为电池充电。