请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62873-Q1主题:TPS62873 中讨论的其他器件
工具/软件:
你(们)好
我计划 将 TPS62873 与两个并联使用、因为 Jacinto 处理器的电流可达 15A+。
通常我喜欢在 LTSpice 中模拟功率调节器、但我不能这样做、因为 TI 只有加密模型。
所以、我想我必须使用 Webench、很好。 但是,我不知道如何在 Webench 中并行放置两个,它似乎只是让我一次仿真一个。
您知道在 Webench 或 LTSPice 中是否有一个并行仿真的技巧?
谢谢