This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:如何在并联运行中仿真 TPS62873 稳压器?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570827/tps62873-q1-way-to-simulate-the-tps62873-regulator-in-parallel-operation

器件型号:TPS62873-Q1
主题:TPS62873 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我计划 将 TPS62873 与两个并联使用、因为 Jacinto 处理器的电流可达 15A+。

通常我喜欢在 LTSpice 中模拟功率调节器、但我不能这样做、因为 TI 只有加密模型。

所以、我想我必须使用 Webench、很好。 但是,我不知道如何在 Webench 中并行放置两个,它似乎只是让我一次仿真一个。  

您知道在 Webench 或 LTSPice 中是否有一个并行仿真的技巧?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    感谢使用 e2e。

    遗憾的是、WEBENCH  尚不支持两个 TPS62873 堆叠。 很抱歉给您带来不便。  

    我们在 TI.com 上提供了支持栈内仿真的 SIMPLIS 和 PSPICE 模型。 您能使用它吗?

    如果没有、我们可以检查未加密模型是否可用。 在这种情况下、我们能否将对话移至电子邮件?

    谢谢、此致、

    Jingyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、精艺

    是的、如果存在未加密的模型会很好、因为 加密模型在我的仿真器上似乎不起作用。

    我的电子邮件是 trevor.fox@ngc.com

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    我会通过电子邮件与您联系:).

    BR、

    Jingyi