Other Parts Discussed in Thread: BQ2969, BQ2962
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2962主题中讨论的其他器件:BQ2969、
工具/软件:
您好专家、
CosMX 计划使用一种需要用汞灯或 LED UV 灯进行固化的新粘合剂。 请确认以下辐照条件是否会影响当前使用的 二级保护 IC (BQ2962、BQ2969)。 如果任何包装类型可能受到影响、也请告知我们。
辐照条件如下:
- 用‑μ m 高压汞灯或垂直应用的无电灯泡进行固化、能量剂量为 1500-3000 mJ/ cm² μ m。
- cm² 使用 365 nm LED UV 灯进行固化,提供 15000–25000 mJ/μ m 的能量剂量。
- 照明时间约为 20–30 秒。
此致、
Ryker