This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:汞‑灯/LED 紫外线照明对第二级保护器的影响。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2969, BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570357/bq2962-the-impact-of-mercury-lamp-led-ultraviolet-illumination-on-2nd-protector

器件型号:BQ2962
主题中讨论的其他器件:BQ2969

工具/软件:

您好专家、

CosMX 计划使用一种需要用汞灯或 LED UV 灯进行固化的新粘合剂。 请确认以下辐照条件是否会影响当前使用的 二级保护 IC (BQ2962、BQ2969)。 如果任何包装类型可能受到影响、也请告知我们。

辐照条件如下:

  1. 用‑μ m 高压汞灯或垂直应用的无电灯泡进行固化、能量剂量为 1500-3000 mJ/ cm² μ m。
  2.   cm² 使用 365 nm LED UV 灯进行固化,提供 15000–25000 mJ/μ m 的能量剂量。
  3. 照明时间约为 20–30 秒。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    请给我一些时间、因为我目前正在 与团队内部核实有关此查询的事宜。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我已确认、暴露于汞灯/LED UV 照明的短时间应正常。 工业中唯一的退化发生在中度暴露数小时的情况下。  

    此致、
    Alexis