This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:16 芯独立原理图审阅

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568346/bq76952-16s-standalone-schematic-review

器件型号:BQ76952


工具/软件:

大家好、

我连接了 16S 独立 BMS 的原理图。 您能仔细检查一下吗?

1、在该设计中使用了 9 个 NTC。 是否有方法使用 18 个 NTC? 每个热敏电阻输入是否可以使用两个并联电阻?

2.如果 BMS 将永久连接到 BAT+上,我还需要 D1 和 D2 吗?

3. DSG 电路中的 D11 是否用于保护再生产生的电压尖峰? 我可以将其删除吗?

此致、

Muki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    16 芯串联独立原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图与建议的配置非常吻合。 唯一的区别是 CHG/DSG FET 的一些栅极/漏极串联电阻值、但这取决于应用。

    您的问题答案如下:

    1、最多只有 9 个用于外部热敏电阻检测的可配置输入。 虽然可以为每个输入并联两个热敏电阻、但该并联电阻会改变电压与温度间的关系曲线。 如果并联电阻器处于不同的热条件下、这可能会使热敏电阻测量不那么灵敏。

    2.可以移除 D1、但如果发生短路故障、仍强烈建议使用 D2。 当发生电池包短路时、这样允许器件继续工作一小段时间、这可能导致 PACK+和电池组顶部电压降至约 0V。在这种情况下、二极管会防止 BAT 引脚随着电池组被拉低、并且器件将继续运行、从电容器中汲取电流。 通常只需要在短时间内运行、直到该器件检测到短路事件并禁用 DSG FET

    3.如果发生放电故障并且 PACK+端子可能被拉至 VSS 和 BAT-以下、则 D11 承载电流以避免超出 DSG 引脚的绝对最大电压限制并损坏器件。 因此、不建议移除 D11。