工具/软件:
您好、
我目前在设计中遇到了一个问题、即 触发 运输模式 无法 完全 关闭 VSYS。 我的当前设置使用 4.2V 线性 PSU 输出作为 VBAT(无充电)。 当通过 I2C 命令进入运输模式时、 VSYS 从 4.2V 降至 3.8V、而是完全关闭。 在 这种情况下、我的 MCU 最终仍通电、 通过 ADC 寄存器读取 VBAT 和 IBAT 都会导致读数为 0。 但是、读取 充电器状态寄存器 0x1D 会得到 0x11 (VSYS_STAT 和 WD_STAT 字段都设置为 1)、这对我来说似乎非常奇怪。
总的来说、我认为运输模式命令确实在做一些事情、但同时我不太理解为什么这不能完全关闭我的 BATFET。 任何帮助或建议都将非常感谢。 谢谢!
此致、
Taspon