This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:BQ25628 在运输模式下无法关闭 VSYS

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628EVM, BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568665/bq25628-bq25628-unable-to-cut-off-vsys-during-ship-mode

器件型号:BQ25628


工具/软件:

您好、

我目前在设计中遇到了一个问题、即 触发 运输模式 无法 完全 关闭 VSYS。 我的当前设置使用 4.2V 线性 PSU 输出作为 VBAT(无充电)。 当通过 I2C 命令进入运输模式时、 VSYS 从 4.2V 降至 3.8V、而是完全关闭。  在 这种情况下、我的 MCU 最终仍通电、  通过 ADC 寄存器读取 VBAT 和 IBAT 都会导致读数为 0。 但是、读取 充电器状态寄存器 0x1D 会得到 0x11 (VSYS_STAT 和 WD_STAT 字段都设置为 1)、这对我来说似乎非常奇怪。

总的来说、我认为运输模式命令确实在做一些事情、但同时我不太理解为什么这不能完全关闭我的 BATFET。 任何帮助或建议都将非常感谢。 谢谢!

此致、
Taspon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taspon:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请在下面查看我的评论。  

    首先、下面是在 SYS 具有 50mA 负载的情况下、在 BQ25628EVM 上进入运输模式时捕获的波形。 当从电池进入运输模式到 SYS 关闭的路径时、VSYS 电压应继续衰减(除非有一些连接到 SYS 轨的外部电源路径)。  

    此外、在运输模式下、BQ25628 上的 I2C 功能被关闭。 即使 MCU 保持通电预期、针对 BQ25628 的所有 I2C 事务尝试也将 NACK。 根据您的观察、您可以从 REG0x1D 读取、器件似乎实际上并未处于运输模式。 我建议您通过将 QON 引脚驱动为低电平或在 VBUS 上连接输入源来检查、确保不会意外退出运输模式。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您在评估板上对此进行测试。 这也是我使用 评估 板时遇到的行为。 当我们将芯片移至开发板时、我们将 QON 引脚连接到 MCU 的 GPIO 输入 引脚 、因为 BQ 已经有内部上拉电阻。 有趣的是、当我们测量 QON 时、我们的开发板上的 QON 设置为 3.3V、而在 EVAL 板上测得的 QON 为 3.8V。 不过、数据表指定典型的 VQON 上拉电压为 5V、因此 在 上拉电阻 值 应该是多少以及 MCU 是否会将该电压钳位到 3.3V 方面存在一些困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    感谢您在评估板上对此进行测试。 这也是我使用 评估 板时遇到的行为。 当我们将芯片移至开发板时、我们将 QON 引脚连接到 MCU 的 GPIO 输入 引脚 、因为 BQ 已经有内部上拉电阻。 有趣的是、当我们测量 QON 时、我们的开发板上的 QON 设置为 3.3V、而在 EVAL 板上测得的 QON 为 3.8V。 不过、数据表指定典型的 VQON 上拉电压为 5V、因此 在 上拉电阻 值 应该是多少以及 MCU 是否会将该电压钳位到 3.3V 方面存在一些困惑。

    另外、VSYS 似乎从 4.2V 降低到 3.8V。 鉴于在进入运输模式时会立即退出运输模式、我们预计电压会跳回 4.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taspon:  

    感谢您的回复、并帮助您说明使用评估板进行测试与定制 PCB 进行测试之间的行为差异。  

    特别注意、当我们测量 QON 时、它在我们的开发板上设置为 3.3V、而在 EVAL 板上测得的 QON 为 3.8V。 不过、数据表指定典型的 VQON 上拉电压为 5V、因此 在 上拉电阻 值 应该是多少以及 MCU 是否会将该电压钳位到 3.3V 方面存在一些困惑。

    首先、VQON 内部上拉源可以是电池或 VBUS 适配器。 当仅电池连接到 BQ25628 时、VQON 将低于 VBAT、而不是数据表中列出的典型 5V 电压。 MCU 少量拉低 QON 电压不是问题。 只要 VQON 高于 0.4V 的逻辑低电平阈值、器件就会保持运输模式。  

    另外、它看起来像是在将 VSYS 从 4.2V 提升到 3.8V。 给定的运输模式在进入时立即退出、我们预计电压会跳回至 4.2V。

    这种说法是否意味着您已经确认 MCU 将 QON 拉至低电平、从而在进入时立即退出运输模式? 如果您尚未确认这一点、您能否尝试从 GPIO 引脚断开 QON 引脚、以检查 BQ25628 是否可以在开发板上保持运输模式?  

    我不知道是什么让 VSYS 下垂。 退出运输模式后、应允许电池放电以支持系统。 BQ25628 上的任何元件都不应导致 VSYS 下垂。 在使用评估板进行测试时、您是否遇到运输模式退出问题? 您是否已验证在 BAT 上连接的电源的电压是否下降? 我还建议在断开 SYS 处的组件进行测试、以检查重新打开时可能出现的问题。  

    此致、

    Garrett