请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM86637工具/软件:
您好、我们在采用 4 节锂聚合物电池(最大电压 16.8V、最小电压 12V、标称电压 14.8V)的应用中使用电压转换器、并将转换器配置为 12V 输出。 目前、我们还在使用可变台式 PSU 进行测试。 当转换器未连接负载且台式 PSU 设置在 13.5V 至 17V 范围内时、我们正在读取 0mA 电流。 当台式 PSU 设置为 12V 至 13.5V 范围内的值时、我们将了解 5mA 消耗情况。 这是预期行为吗? 我们是否可以采取措施来降低这种视在空闲状态下的功耗? TI 是否有其他转换器不会受到这种明显差异的影响?