This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86637:当输入电压接近输出电压时、在空载条件下具有高电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM86637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570673/tpsm86637-high-current-with-no-load-when-input-voltage-is-close-to-output-voltage

器件型号:TPSM86637


工具/软件:

您好、我们在采用 4 节锂聚合物电池(最大电压 16.8V、最小电压 12V、标称电压 14.8V)的应用中使用电压转换器、并将转换器配置为 12V 输出。 目前、我们还在使用可变台式 PSU 进行测试。 当转换器未连接负载且台式 PSU 设置在 13.5V 至 17V 范围内时、我们正在读取 0mA 电流。 当台式 PSU 设置为 12V 至 13.5V 范围内的值时、我们将了解 5mA 消耗情况。 这是预期行为吗? 我们是否可以采取措施来降低这种视在空闲状态下的功耗? TI 是否有其他转换器不会受到这种明显差异的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Elvind

    我们将检查此问题并返回给您。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvind:

    TPSM86637 器件可支持高达 98%的最大占空比。

    在 12V 输入电压下、您将无法获得 12V 输出电压。

    此外、在空载条件下、您将会获得一些静态电流。

    如果可能、您能否分享静态电流的设置详细信息和 DMM 读数。  

    此致、

    Manish