This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65135:VPOS 输出电压容差

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568102/tps65135-vpos-output-voltage-tolerance

器件型号:TPS65135


工具/软件:

您好:

我们的客户在 VOS = 6V/ 20mA 负载条件下的 VOS 输出容差有疑问。

根据客户的 LCD 面板规格、VPOS=6V、VNEG=–6V 设置为 mandaroty。 由于 TPS65135 VPOS 可以设置为 6V VPOS、因此他担心 VPOS 电压会低于最低 5.9V 的 LCD 面板规格

您能否告诉我们 VPOS 电压容差或 VPOS=6V 设置的变化、20mA 负载电流、Ta=–40°C 至 85°C?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS65135 Vo 调节和负载电流可保持在 1%以内。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的反馈。 这意味着客户在其用例中最大压降为 60mV。 考虑到 5.9V 最小规格、我们有 40mV 的裕度。

    我们是否知道 1%的容差来自最坏的情况,即温度、晶体管参数变化?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、可以保证 1%的容差。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    还有一个问题。  

    客户应设置 VOUT 规格最大值的 VPOS=6V、考虑到 1%的容差和反馈电阻器容差或 VPOS=6V 的典型设置是否应设置为最大值?

    考虑到 Vpos=6V、具有 1%的容差和反馈电阻器容差、他必须将 Vpos<5.94V 典型值、在+1%(60mV) 的情况下达到 6V 并且电阻比更高、以保持 VOUT 规格。

    如果我们建议在考虑 1%容差和 feefeeduresistor 容差的情况下设置 VPOS=6V TYP、我们能否保证数据表中的所有规格?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请给我一些时间进行检查。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它可以保证。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的反馈、但我总结了客户请求、如下所示。

    我们是否也应该建议使用 VPOS 电压

    -建议 VPOS < 5.94V 考虑不实现 6V 最大与+1%的 VPOS 容差。

    或  

    -建议 VPOS = 6V TYP 而不考虑+1%的容差,即使 VPOS=6.06V(+1% VPOS 目标)预计会超过 6V VPOS 最大值 我们可以保证性能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Toshiro

    -建议 VPOS = 6V(典型值)而不考虑+1%的容差、即使 VPOS=6.06V(+1% VPOS 目标)预计会超过 6V VPOS 最大值 我们可以保证性能。

    这对我来说很好。

    谢谢、

    Colin