工具/软件:
您好:
我们的客户在 VOS = 6V/ 20mA 负载条件下的 VOS 输出容差有疑问。
根据客户的 LCD 面板规格、VPOS=6V、VNEG=–6V 设置为 mandaroty。 由于 TPS65135 VPOS 可以设置为 6V VPOS、因此他担心 VPOS 电压会低于最低 5.9V 的 LCD 面板规格
您能否告诉我们 VPOS 电压容差或 VPOS=6V 设置的变化、20mA 负载电流、Ta=–40°C 至 85°C?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我们的客户在 VOS = 6V/ 20mA 负载条件下的 VOS 输出容差有疑问。
根据客户的 LCD 面板规格、VPOS=6V、VNEG=–6V 设置为 mandaroty。 由于 TPS65135 VPOS 可以设置为 6V VPOS、因此他担心 VPOS 电压会低于最低 5.9V 的 LCD 面板规格
您能否告诉我们 VPOS 电压容差或 VPOS=6V 设置的变化、20mA 负载电流、Ta=–40°C 至 85°C?
此致、
你(们)好
还有一个问题。
客户应设置 VOUT 规格最大值的 VPOS=6V、考虑到 1%的容差和反馈电阻器容差或 VPOS=6V 的典型设置是否应设置为最大值?

考虑到 Vpos=6V、具有 1%的容差和反馈电阻器容差、他必须将 Vpos<5.94V 典型值、在+1%(60mV) 的情况下达到 6V 并且电阻比更高、以保持 VOUT 规格。
如果我们建议在考虑 1%容差和 feefeeduresistor 容差的情况下设置 VPOS=6V TYP、我们能否保证数据表中的所有规格?
此致、