工具/软件:
您好:
我想使用数据表中所示的浪涌抑制器应用。 在本例中、我还需要处理负浪涌脉冲。 因此、我使用两个钳位电压为 62V 的 Z 二极管
我看到放置电阻器有两种可能的方法:
-
变体 1 :VIN 和 VS 之间(如数据表中所示)。
-
备选案文 2. :在 GND 路径中。
但是、如果我将电阻器放置在 GND 路径中、一旦输入电压超过 Z 二极管钳位电压、就无法启用芯片。 为什么会发生这种情况?
我还注意到钳位行为在时有问题 EN/UVLO 输出为低电平。 在正常工作模式下、Z 二极管将电压钳位至 62V 左右。但当 EN/UVLO 被禁用时、仅在电压上升到~68–70V 以上时才会发生钳位。为什么这种情况下的行为会有所不同?
一方 变体 1 (根据数据表中的建议)、无论是 EN/UVLO 处于活动状态还是非活动状态、以及对于正负浪涌、VS 处的钳位都能可靠地工作。 但我不确定的情况 负电压超出钳位范围 。
例如:
如果我有 –90 V 在 48V_PRELOAD 输入下、SRC 引脚也会看到–90V。如何保护该引脚? 根据数据表、芯片在 VS 和 SRC 上通常可承受–65V 的电压、但不能承受–90V 的电压

此致、非常感谢。
Maja.