This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:LM74502 正负浪涌抑制器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565724/lm74502-lm74502-positive-negative-surge-stopper

器件型号:LM74502


工具/软件:

您好:

我想使用数据表中所示的浪涌抑制器应用。 在本例中、我还需要处理负浪涌脉冲。 因此、我使用两个钳位电压为 62V 的 Z 二极管

我看到放置电阻器有两种可能的方法:

  • 变体 1 :VIN 和 VS 之间(如数据表中所示)。

  • 备选案文 2. :在 GND 路径中。

但是、如果我将电阻器放置在 GND 路径中、一旦输入电压超过 Z 二极管钳位电压、就无法启用芯片。 为什么会发生这种情况?

我还注意到钳位行为在时有问题 EN/UVLO 输出为低电平。 在正常工作模式下、Z 二极管将电压钳位至 62V 左右。但当 EN/UVLO 被禁用时、仅在电压上升到~68–70V 以上时才会发生钳位。为什么这种情况下的行为会有所不同?

一方 变体 1 (根据数据表中的建议)、无论是 EN/UVLO 处于活动状态还是非活动状态、以及对于正负浪涌、VS 处的钳位都能可靠地工作。 但我不确定的情况 负电压超出钳位范围

例如:
如果我有 –90 V 在 48V_PRELOAD 输入下、SRC 引脚也会看到–90V。如何保护该引脚? 根据数据表、芯片在 VS 和 SRC 上通常可承受–65V 的电压、但不能承受–90V 的电压

此致、非常感谢。  

Maja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maja:

    请遵循数据表中的应用原理图。  

    齐纳二极管只会导致 0.7V 压降、从而使 VS 引脚保持安全。  

    对于–90V 瞬态、它会损坏 SRC 引脚、因为其额定电压仅为–65V。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如何保护–90V 瞬态? 是否可以在 GND 路径中使用二极管来保护它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们正在处理电子邮件、因此请关闭该主题。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiven、我们有一个关于保护 LM75402 免受–90V 瞬态影响的问题。 是否有可在线分享的上述问题的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否与 M.L 有联系?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我刚刚发现了此 Thread、希望您能分享结果。 我们也可以通过电子邮件复制,如果这是首选. 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看,其他人问了完全相同的问题,因此我想。

    我们无法承受–90V 瞬态电压、因为没有办法将其钳位为 48V 电源轨。  

    通常使用 TVS、但使用 TVS 来驱动 48V 电源轨、可以钳位在–65V 以下

    我们没有解决方案。

    此致、

    Shiven Dhir