This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:降压/升压设计、VIN 8-36 16A

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1, TPS55288, LM51772, LM51772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570469/tps552882-q1-buck-boost-design-vin-8-36-16a

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55288LM51772、LM51772-Q1

工具/软件:

您好、

我计划 在设计中使用 TPS552882-Q1 以及以下参数

Vin - 8V 至 36V

VOUT - 12/5/3.3V

IOUT - 16A

工作温度-–40 至 125°C

这样可以吗?


我无法在 Webench 中使用该芯片组进行仿真

设计的效率将是多少?

谢谢、

Baghiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baghiya:

    器件是否需要输出 16A 电流? 如果是、由于平均电流限值(14A 最小值)、我恐怕 TPS55288 不支持它。

    您能否分别解释一下每个输出轨的最大输出电流?

    Vin - 8V 至 36V

    VOUT - 12/5/3.3V

    IOUT - 16A

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    它是否可以在 12V 电压下支持 12A 峰值电流。 其他电源轨消耗的电流低于 10A。

    此外、我们如何对此电路进行仿真、因为它是高电流设计、我们需要确保进一步推进。

    谢谢、

    Baghiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baghiya:

    该器件也无法支持输入电压为 8Vin 的 12Vo/12A、假设效率为 90%、8Vin 时的平均电感器电流将为 12V*12A/0.9/8V=20A、这高于电流限值。 建议查看 LM51772 器件。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    您能给我推荐一款集成式 FET 解决方案吗?

    此外、我是否可以 将开关 TPS552882-Q1 用于 12V 8A?

    谢谢、

    Baghiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bgahiya、

    抱歉、目前我们还没有适用于高功率应用的集成 FET 解决方案。 最合适的器件是 LM51772-Q1 器件。

    对于 Vin=8V-36V、Vout=12V/8A、TPS552882-Q1 可以接受。

    BRS、

    布莱斯