主题中讨论的其他器件: TPS55288、 LM51772、LM51772-Q1
工具/软件:
您好、
我计划 在设计中使用 TPS552882-Q1 以及以下参数
Vin - 8V 至 36V
VOUT - 12/5/3.3V
IOUT - 16A
工作温度-–40 至 125°C
这样可以吗?
我无法在 Webench 中使用该芯片组进行仿真
设计的效率将是多少?
谢谢、
Baghiya 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我计划 在设计中使用 TPS552882-Q1 以及以下参数
Vin - 8V 至 36V
VOUT - 12/5/3.3V
IOUT - 16A
工作温度-–40 至 125°C
这样可以吗?
我无法在 Webench 中使用该芯片组进行仿真
设计的效率将是多少?
谢谢、
Baghiya