主题:AWR2944 中讨论的其他器件
工具/软件:
我们 在设计中使用 LP877451A1RXVRQ1。 我们发现、我们设计中的输出电压波形与 AWR2944 EVM 的输出电压波形相比出现了振荡、然后下降、我们想知道这是什么原因导致的。
图 1 显示了我们设计中的 1.2V 电压输出波形、图 2 显示了 AWR2944 EVM 的 1.2V 电压输出波形。 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们 在设计中使用 LP877451A1RXVRQ1。 我们发现、我们设计中的输出电压波形与 AWR2944 EVM 的输出电压波形相比出现了振荡、然后下降、我们想知道这是什么原因导致的。
图 1 显示了我们设计中的 1.2V 电压输出波形、图 2 显示了 AWR2944 EVM 的 1.2V 电压输出波形。 

您好、
我们检查了从 C20 到 C44 的电容器电压值、这些电压值与预期一致(器件会快速切换电源)。 原理图设计附在背面。 其他器件也存在振荡问题。 因此电感器和电容器可能没有故障。
我们以 1.2V 为例、但 1.0V 和 1.8V 的振荡情况相同。 1.2V、1.0V 和 1.8V 的负载电阻值分别为 108Ω、17kΩ 和 3.3kΩ。
这些振荡出现在 PMIC 的输出端。 我们还在直接连接到 PMIC 的电感器引脚处进行探测、波形图如下所示、 频率约为 17MHz。 而振荡周期为 5ms、频率约为 200Hz。

我们测量了单次启动和快速切换电源下的 VCCA 引脚波形(下图两幅)。 黄线表示 VCCA 电压值(电压范围约为 3.1V 至 3.4V)、蓝线表示 1.2V 输出。 此类电压波形是否会出现 UV 或 OV 故障?


通过快速切换 电源启动器件、nRST 引脚的波形和 1.2V 输出如下图所示、其中蓝色表示 nRST 引脚、黄色表示 1.2V 输出。

此处附上了原理图设计、您可以看到所用电感器的值。

抱歉、我不小心按下了‘re已解决’按钮、问题仍然存在。
期待您的答复和感谢。
您好、
这些不是振荡、PMIC 会尝试上电 15 次、然后永久进入安全状态。
这可能是由于看门狗未得到维护。 禁用看门狗或对其进行维护。 我可以在原理图中看到 CS_SPI/WD_DIS 引脚上有下拉电阻器、该电阻器在器件启动时应该禁用看门狗、但我不确定这是由于 WD 或其他故障导致 PMIC 关断 15 次。 您可以读取中断、但最好检查 WD 是否已禁用。 如果 WD_PWRHOLD 位设置为 1、则可以检查 WD_PWRHOLD 位、这意味着 WD 在长窗口中处于保持状态、被视为不会导致任何复位。
此致、
Ishtiaque