This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:输出电压表现出周期性振荡、然后下降

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554150/lp87745-q1-output-voltage-exhibits-periodic-oscillations-and-then-drop

器件型号:LP87745-Q1
主题:AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们 在设计中使用 LP877451A1RXVRQ1。  我们发现、我们设计中的输出电压波形与 AWR2944 EVM 的输出电压波形相比出现了振荡、然后下降、我们想知道这是什么原因导致的

1 显示了我们设计中的 1.2V 电压输出波形 2 显示了 AWR2944 EVM 的 1.2V 电压输出波形



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否确定在正确的位置进行探测。 图 1 似乎是交换机节点。 您可能在探测直接连接到 PMIC 的电感器引脚。 可能需要在 LC 的输出端进行探测。  

    此致、

    Ishtiaque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    是的、我们在 LC 的输出端进行探测、 在图 1 中、电压振荡振幅约为 1.2V。
    当我们快速切换电源时、输出电压在几次振荡后成功输出 1.2V 的电压、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hu:

    这有点奇怪的行为。 您是否检查了电感器和输出电容器的连接。 电容器是否因任何原因损坏?  

    1.2V 上是否有任何负载? 如果有多少钱? 这些振荡出现在 PMIC 的输出端、对吧? 那么 PMIC 是否不产生任何 UV 或 OV 故障? nRST 信号在 1.2V 稳定期间和之后的条件是什么?   

    原理图设计中的电感器大小。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们检查了从 C20 到 C44 的电容器电压值、这些电压值与预期一致(器件会快速切换电源)。  原理图设计附在背面。 其他器件也存在振荡问题。 因此电感器和电容器可能没有故障。

    我们以 1.2V 为例、但 1.0V 和 1.8V 的振荡情况相同。 1.2V、1.0V 和 1.8V 的负载电阻值分别为 108Ω、17kΩ 和 3.3kΩ。

    这些振荡出现在 PMIC 的输出端。 我们还在直接连接到 PMIC 的电感器引脚处进行探测、波形图如下所示、 频率约为 17MHz。 而振荡周期为 5ms、频率约为 200Hz。

    我们测量了单次启动和快速切换电源下的 VCCA 引脚波形(下图两幅)。 黄线表示 VCCA 电压值(电压范围约为 3.1V 至 3.4V)、蓝线表示 1.2V 输出。 此类电压波形是否会出现 UV 或 OV 故障?

    通过快速切换 电源启动器件、nRST 引脚的波形和 1.2V 输出如下图所示、其中蓝色表示 nRST 引脚、黄色表示 1.2V 输出。

    此处附上了原理图设计、您可以看到所用电感器的值。

    抱歉、我不小心按下了‘re已解决’按钮、问题仍然存在。

    期待您的答复和感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些不是振荡、PMIC 会尝试上电 15 次、然后永久进入安全状态。  

    这可能是由于看门狗未得到维护。 禁用看门狗或对其进行维护。 我可以在原理图中看到 CS_SPI/WD_DIS 引脚上有下拉电阻器、该电阻器在器件启动时应该禁用看门狗、但我不确定这是由于 WD 或其他故障导致 PMIC 关断 15 次。 您可以读取中断、但最好检查 WD 是否已禁用。 如果 WD_PWRHOLD 位设置为 1、则可以检查 WD_PWRHOLD 位、这意味着 WD 在长窗口中处于保持状态、被视为不会导致任何复位。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、问题已解决。 问题出在 5V 负载下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HU:

    感谢您的更新。 您能解释一下 5V 负载的问题吗? 仅供我们参考。

    此致、

    Ishtiaque   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    5V 负载是 CAN 芯片。 我们在设计中选择了错误的芯片。 我们选择的 CAN 芯片与 5V MCU 兼容、但我们的 MCU 是 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hu:

    感谢您提供的信息!

    此致、

    Ishtiaque