This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:停止输入期间的 LED 短暂下降

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571030/lmr51610-led-brief-drop-during-stop-input

器件型号:LMR51610


工具/软件:

尊敬的[TI 支持]:

我观察到的异常行为 LMR51610XDBVR 我当前设置中的 LED 驱动器、感谢您的指导:

  1. 仅限尾输入: LED 立即亮起(根据原理图)。

  2. 尾灯+停止灯输入: LED 会立即达到全亮度。

  3. 仅限停止输入(无尾灯): LED 最初打开、然后短暂关闭几毫秒、然后再恢复到全亮度。

在我的工作台上、将降压转换器输出电压增加~1V 似乎可以解决该问题。 实际 Vout 约为 比计算值低 10% 、给予 6.10V  、而 LED 稳压器需要 ≥6.7V  以获得适当的余量。 我不能确定这是根本原因还是最终的解决办法。

打开了 在稳态运行期间没有问题 ;LED 在全亮度下正常工作一次。

其他要点:

  • 估算的 LED 负载电流: 400mA  

  • 每个 LED 正向电压 (Vf):  最大 3.1V

  • 在闪存器模式下、STOP 输入每 1 秒打开/关闭一次。 我想确认驱动器的瞬态响应是否能够处理此问题、而不会出现不良行为。

  • 之前、通过 AP64060Q 、未观察到此行为;该问题仅在切换到 TI 驱动程序后出现。

您能否告知是否预计会出现此行为、或者是否有建议的尾灯/停止输入配置以避免 LED 短暂下降?

提前感谢您的支持。

a.

V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reddy、

    感谢您的查询!

    您能否清楚地说明存在该现象时器件的输入和输出条件以及工作频率?

    此外、前馈电路 (C3) 似乎过高、请将其降低到 100pF 的数量级、并观察它是否有所帮助。

    如您所说、问题仅在仅触发 STOP 输入时发生、即在启动期间。 (如有错误,请纠正我。)

    停止路径和尾线路径之间的唯一区别是导致电阻分压器连接到整个引脚的额外路径。

    在哪个输入电压下会看到这种行为、是在 10-30V 直流的整个范围内?

    您能否建议探测使能引脚并在启动期间出现上述现象时查看其波形?

    此外、您是否可以探测 L2 电感器的引脚 1、看看您提到的 3 种情况(尾线,尾线+停止,停止)之间是否有任何差异?

    此外、LMR51610 到 Vout 的反馈梯电压是否比预期值低 10%?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围 10–30 VDC
    更换 C3 和 100 pF 没有任何改善。
    出现问题 仅在启动期间处于 STOP 模式
    使能信号 已验证、并且在启动期间是干净的(附加了波形)。
    在中观察到问题 输入范围内
    我们确定了根本原因: R1 上的 C2 = 0.1 µF 。 移除 C2 可解决此问题。
    附件是 C2 就位且 C2 已移除时的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reddy、

    感谢您的澄清。

    正如您所说的、我误取了原理图中的符号。

    正如我在回复中所写的、我原本打算将 C2(Rfbt 上的前馈电容器)更改为 100pF 左右、而不是 C3。  

    在快速入门计算器中、系统的相位裕度低于 45 度、所用的 C2 值为 0.1uF。

    为了确保系统稳定性、请将其更改为 100pF、因为从 QuickStart Calculator 来看、这表明可能会出现一些稳定性问题。

    我在下面附加了 QuickStart 计算器。

    e2e.ti.com/.../LMR516XX_2D002D00_DESIGN_2D00_CALC_5F00_REVA1.xlsm

    如果有改进、请分享。

    谢谢。此致、

    南迪