Other Parts Discussed in Thread: LMR51610
工具/软件:
尊敬的[TI 支持]:
我观察到的异常行为 LMR51610XDBVR 我当前设置中的 LED 驱动器、感谢您的指导:
-
仅限尾输入: LED 立即亮起(根据原理图)。
-
尾灯+停止灯输入: LED 会立即达到全亮度。
-
仅限停止输入(无尾灯): LED 最初打开、然后短暂关闭几毫秒、然后再恢复到全亮度。
在我的工作台上、将降压转换器输出电压增加~1V 似乎可以解决该问题。 实际 Vout 约为 比计算值低 10% 、给予 6.10V 、而 LED 稳压器需要 ≥6.7V 以获得适当的余量。 我不能确定这是根本原因还是最终的解决办法。
打开了 在稳态运行期间没有问题 ;LED 在全亮度下正常工作一次。
其他要点:
-
估算的 LED 负载电流: 400mA
-
每个 LED 正向电压 (Vf): 最大 3.1V
-
在闪存器模式下、STOP 输入每 1 秒打开/关闭一次。 我想确认驱动器的瞬态响应是否能够处理此问题、而不会出现不良行为。
-
之前、通过 AP64060Q 、未观察到此行为;该问题仅在切换到 TI 驱动程序后出现。
您能否告知是否预计会出现此行为、或者是否有建议的尾灯/停止输入配置以避免 LED 短暂下降?
提前感谢您的支持。
a. 
V.