This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:UCC21750QDWRQ1 具有电流缓冲器/放大器 IXD_630 的软关断

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, TIDA-00917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570034/ucc21750-q1-ucc21750qdwrq1-soft-turn-off-with-current-buffer-amplifier-ixd_630

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750TIDA-00917

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

在以下方面需要您的专家团队支持:

我们的栅极驱动要求是 20A  

我们选择了 TI UCC21750QDWRQ1 (10A) 并使用电流缓冲器/放大器 IXD_630 (30A) 来满足 栅极驱动要求。

问题是:如何使用此组合实现软关断(TI GD + IXD_630 --> SiC 电源模块) 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    您认为需要 20A-30A 栅极驱动电流的 FET 或 IGBT 器件型号是什么? 我所熟悉的最大的 IGBT 模块是 FF800R12KE7 。

    我使用多个栅极驱动器测试了该模块、并使用 1 欧姆的外部 Rg 和差分探头 (Igate) 测量了栅极电流。 这些“10A"栅“栅极驱动器甚至不会向此实际负载提供 4A 的输出电流、因为它们具有有限的 di/dt 上升时间、并且在输出达到饱和限值之前、栅极电压增加到足以使 (Vdd-Vgs)/Rgate 设置比饱和值更低的电流限值。 虽然我确实同意缓冲器将提供比 UCC21750 2.5 Ω 更低的 0.3 欧姆电阻、但峰值电流不一定会高 3 倍。   

    此 IXD_630 是 CMOS 缓冲器、可将软关断缓冲为强关断。 如果改用 BJT 图腾柱缓冲器、可以使用一些电路、因为这是线性图腾柱缓冲器。

    因此、我的建议是首先尝试单独检查 UCC21750 的性能。 如果您使用此缓冲器构建电路、则应添加一个带 DNP 0 欧姆电阻器的旁路路径、以便轻松比较缓冲器与无缓冲器的性能。 希望您会发现集成输出级已足够、然后您可以保留该器件的软关断功能。

    此致、

    Sean  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sean、感谢 您对我们方法的快速支持和有用见解

    以下是更多详细信息:

    电源模块部件号:  CAB6R0A23GM4T,来自 WOLF SPEED 的 SiC MOSFET 电源模块,2300V,200A,6m Ω  

    驱动电流要求 (I source/sink @Rg =0) 为 14.6A  

    因此、根据工程要求、我们将搜索具有内置安全功能且不具有 SPI 通信功能的 15A 栅极驱动器

    这促使 TI UCC21750QDWRQ1 (10A)+电流缓冲器/放大器 IXD_630 (30A) 来满足 栅极驱动要求。

    假设:尽管 TI 栅极驱动器具有软关断功能、但经过超过 2 级的批准会导致软关断损耗。

    软关断损耗将产生什么影响?

    您的专业知识中有哪些可能的缓解技术?

    感谢您的支持

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    这些都是很好的问题。

    让我在今天结束前补充更多细节。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    使用外部缓冲器时、STO 也需要在外部进行管理。

    www.ti.com/.../TIDA-00917Design 指南—TIDA-00917

    “ 2.1.7 可调软关断“部分对此进行了说明。 不过、正如 Sean 所述、将栅极电阻降至 0 欧姆、无需外部缓冲器即可实现系统所需的驱动强度。 您能否分享如何计算 15A 驱动强度?

    谢谢

    Sasi