工具/软件:
尊敬的支持团队:
我们目前正在使用两个 LMQ644A2-Q1(四相)进行设计、用于从 24V。 电压生成 1.8V@24A 转换。有许多射频波束形成器 IC 由直流/直流电路供电。 随着我们增加射频输入功率、输出电流会增加、但当直流/直流输出电流增加到 12A 及更高时、我们会看到 输出频谱的一些杂散、它们具有以下特性。
1、关于 20MHz 、40MHz、80MHz 远离主信号(包括上边带和下边带)。
2、远离主信号 的频率随着电流的增加而略有变化。
3、 当我们降低输入功率时、杂散幅度会迅速减小。
4、修改开关频率不影响 远离主信号的杂散频率。
您以前见过这种情况吗? 如何消除 伪波?
Cheng
/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/spurious.png