This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:杂散

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ644A2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559499/lmq644a2-q1-spurious

器件型号:LMQ644A2-Q1


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们目前正在使用两个 LMQ644A2-Q1(四相)进行设计、用于从 24V。  电压生成 1.8V@24A 转换。有许多射频波束形成器 IC 由直流/直流电路供电。 随着我们增加射频输入功率、输出电流会增加、但当直流/直流输出电流增加到 12A 及更高时、我们会看到  输出频谱的一些杂散、它们具有以下特性。

1、关于 20MHz 、40MHz、80MHz 远离主信号(包括上边带和下边带)。

2、远离主信号 的频率随着电流的增加而略有变化。

3、  当我们降低输入功率时、杂散幅度会迅速减小。

4、修改开关频率不影响  远离主信号的杂散频率。

您以前见过这种情况吗?  如何消除 伪波?

我们感谢您的及时响应和技术指导、谢谢。

Cheng

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/spurious.png

/resized-image/__size/3436x2160/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2870.Schematic.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试过在启用展频的情况下运行器件?

    如图所示、在禁用展频的情况下设置原理图。

    器件是否有输入滤波器? 可能会在 20MHz 处产生谐振。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回答。 是的、我们尝试了展频模式、但 杂散仍然存在。 明显地、 杂散也会传播。

     稳压器的输入端有一些陶瓷电容器、功率电感器、TVS、GDT。

    这是我的 原理图。 您能 查看我的原理图 并给出一些建议吗?

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Input-circuits.png

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供滤波器元件的器件型号和展频时看到的尖峰图像?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天、我将所有滤波器元件全部移除到器件上、  杂散的频率和幅度 保持不变。

    这是 展频开启时的尖峰图像、杂散略有变化。

    顺便说一下、 这是可能的 、杂散与负载相关、负载阻抗为 6 欧姆。  

    令人困惑的是、另一种 使用 LMQ644A2-Q1(六相)从 24V 生成 3.3V@36A 转换的设计、没有杂散

    输出频谱。 在本设计中、 波束形成器 IC 不同、负载阻抗为 2 欧姆。  

    谢谢你这么多的建议,我会尽我最大 的努力来验证他们.

    此致、

    Cheng

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Spurs.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    负载阻抗可能是导致该问题的原因。

    您是否能够断开降压 IC 与电路板负载的连接、然后使用简单的电阻负载进行测试?  

    这将有助于确认尖峰是否是负载导致的。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、从电路板负载上断开降压 IC 很容易、并在使用简单的电阻负载下进行测试。  

    但在没有 波束形成器 IC 负载的情况下、将不会有 频谱作为基准。

    那么、在使用简单的电阻负载进行测试时需要什么样的信息。

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在这种情况下、请勿使用电阻负载进行测试。 使器件保持连接到预期负载。

    我们看到您在 1.8V EMI 滤波器的输出端使用了钽电容器。 能否将其中一个电容器移至降压转换器的输出端?

    低阻抗陶瓷电容器和 EMI 滤波器之间可能会产生 LC 谐振。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。

    是的、我们还要考虑是否存在  LC 谐振。

    因此、我们移除所有钽 电容器并保留 EMI 滤波器;此外、我们移除了 EMI 滤波器和 钽电容器、没有任何变化。

    令我困惑的是、无论我做什么、 杂散没有显著变化、尤其是杂散频率。

    顺便说一下、我们还更改了直流/直流器件的输出电感、仍然没有任何变化。

    此外、我们使用另一个有 LMQ644A2-Q1(六相)的电源板来提供相同的负载、仍然存在杂散、仍然没有任何变化。

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    主信号的频率是多少?

    它在 20MHz 处、还是信号之间相隔仅 20 MHz?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    主信号约为 10GHz。

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为这与负载有关。

    我们的器件没有任何会生成 10GHz 信号的设备。

    除了原理图中所示的内容之外、在雷达芯片负载之前、降压转换器是否有任何其他电容器或电感?

    您能否分享降压输出端和负载点处的输出电压纹波图像?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为 我所说的话可能不够清楚。

    这是系统方框图。 10GHz 是我们需要的信号、杂散除外。

    /resized-image/__size/2600x1526/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7457.system-block-diagram.png

    是的、每个信号芯片 在电源引脚附近都有四个 1nF 陶瓷电容器。 有 32 个芯片、因此‘s μ F 表示   在雷达芯片负载之前、降压转换器下游存在 128 个 1nF 去耦电容器。

    我已经 使用示波器测量了降压输出端和负载点处的纹波、波形看起来正常。

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于您提到的另一个电路板上没有问题、因此负载特性有哪些差异?

    您提到一组波束形成器具有与另一组不同的负载阻抗、因此不会出现任何问题。

    该电路板上的输出滤波、电容器或输出电感也是否存在差异?

    您是否在另一个板上看到任何杂散、或者根本不看到任何杂散?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最后、经过多次尝试后、已 通过将波束形成器的去耦电容器从 1nF 更改为 1uF 来消除杂散。

    它与电源无关。

    感谢您的支持。

    此致、

    Cheng