主题中讨论的其他器件: TPSI31P1-Q1、 TPSI3052
工具/软件:
您好、
尊敬的 TI 支持团队,我开始 使用低高压输入 (30V) 测试 TPSI31PXQ1EVM 评估模块,以便在电压升高之前熟悉电路板,当我探测 V_Capacitor(我使用了 0.47uF )时 ,我观察到一条指数曲线,但在数据表中 ,我希望看到一个线性斜坡,因为来自电感器的平均电流是恒定的。
- 为什么我看到指数曲线而不是 斜坡?
- 如何测量充电电流(我假设这与流经分流电阻器或其他位置的电流相同) ?
感谢您的支持!