This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI31PXQ1EVM:TPSI31PXQ1EVM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI31PXQ1EVM, TPSI31P1-Q1, TPSI3052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561036/tpsi31pxq1evm-tpsi31pxq1evm

器件型号:TPSI31PXQ1EVM
主题中讨论的其他器件: TPSI31P1-Q1TPSI3052

工具/软件:

您好、  

尊敬的 TI 支持团队,我开始 使用低高压输入 (30V) 测试 TPSI31PXQ1EVM 评估模块,以便在电压升高之前熟悉电路板,当我探测 V_Capacitor(我使用了 0.47uF )时 ,我观察到一条指数曲线,但在数据表中 ,我希望看到一个线性斜坡,因为来自电感器的平均电流是恒定的。  

  1. 为什么我看到指数曲线而不是 斜坡?  
  2. 如何测量充电电流(我假设这与流经分流电阻器或其他位置的电流相同)  ?

感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    感谢您参加 E2E 论坛并联系我们的团队!

    默认情况下、该 EVM 具有 125m Ω 分流电阻器、因此比较器在关断 MOSFET 之前寻找 9.84A 的电流。 由于电压和电容非常低、因此在电容器充满电之前、电流可能不会达到 9.84A。 尝试增加电压和电容或增加分流电阻、以查看线性电荷。

    如果您要保持 30V 和 470nF 电容、请尝试使用 Rshunt = 4.3k Ω。 该电容器应在大约 100ms 内充电。

    为了测量输出电流、我通常使用钳位在输出电缆上的电流探头。 流经分流电阻器的电流也会起作用。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilden、

    非常感谢您的明确解释   ,我想提一下,在我的测试, 原始分流电阻器((R1、0.15Ω、2W、2512 封装) 和损坏的情况。 在实验室中、我只 提供了具有相同阻值的电阻器、但带有 A 额定功率为 1W、而不是 2W

    您是否认为使用此 1W 版本进行  测试(例如,30V–400V)是可以接受的、或者这是否会因功率耗散而进一步损坏、尤其是在进行更高电压测试(在我的例子中高达 400V)时?

    再次感谢您的指导和支持!

    此致、
    Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    感谢您的答复。

    1W 很好、时间极短。 这些电阻器通常具有 5 倍的过载额定值、持续 5s。 这意味着、如果负载时间小于 5s、则额定电流为 1W 的直流电阻器可能能够处理 5W。 只需在两次预充电之间留出足够的冷却时间。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilden  、  

    在查看原理图时、我注意到    除了 TPSI31P1-Q1 外、该设计还包括 TPSI3052QDWZRQ1。  由于 TPSI31P1-Q1 已集成了隔离式驱动器和栅极驱动电源、因此我想澄清:

    1.  在该 EVM 中添加 TPSI3052QDWZRQ1 的主要原因是什么?

    2.  这种  预充电实现是否绝对必要、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    感谢您的答复。

    TPSI3052 有助于提供额外的开关电源、默认 EVM 中不需要。 有关计算开关功率的帮助、请查看计算器工具 TPSI31P1-CALC。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiden:

    当我使用 TPSI31P1 在 PSpice for TI 中运行瞬态仿真时、即使间隔仅为大约 160ms、也需要几个小时才能完成。 大部分时间是在出现任何波形之前消耗的。 是否有办法加快仿真?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    感谢您的答复。

    遗憾的是、PSpice 可能需要一段时间才能收敛、但没有一种简单的方法可以解决此问题。  我建议使用计算器工具 TPSI31P1-CALC、因为如果您尝试更好地了解电路行为、这会将输出电压和电流绘制为波形。

    此致、  
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师