This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:解封命令和 TS 引脚

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z558, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572020/bq27z558-unseal-command-and-ts-pin

器件型号:BQ27Z558
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

关于 BQ27Z558 电量监测计、我有三个问题:

  1. 解封/完全访问时序:
    发送两步解封或完全访问命令序列时、我发现只有在插入与 BQStudio 功能相匹配的延迟时、电量监测计才会正确响应:第一条和第二条命令之间的延迟为~30ms、第二条命令之后的延迟为~3s、然后再发出进一步的命令。

    • 如果我缩短这些延迟中的任何一个、则解封不起作用。

    • 为什么需要这些特定的时序要求? 它们是对器件的严格硬件/固件需求、还是只是 BQStudio 选择的保守延迟?

  2. TS 引脚(如果未使用)/内部温度检测:
    如果我不打算使用外部热敏电阻:

    • TS 引脚是直接连接到 GND、还是使用电阻器(例如 10kΩ) 下)下拉?

    • 如果我将监测计配置为使用内部温度检测功能、是否可以将 TS 保持悬空?

    • 使用时的相位噪声 内部温度检测 、IC 内部如何处理 TS 引脚? 它是被忽略、还是仍必须绑定到一个定义的级别?

  3. 温度配置地址不匹配:
    我注意到、数据表/手册和 BQStudio 使用的是数据表/手册中“温度启用“配置的制造商访问 (MFR) 命令地址不同。

    • 在技术参考手册中、它显示在地址 0x471D 上、但在 BQStudio 中、它会写入地址 0x4721

    • 哪一个是正确的? 文档是否已过期、或者 BQStudio 是否会在其他寄存器中覆盖该设置?

提前感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan