This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:连接到 EN 的串联电阻

Guru**** 2561490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571630/tps62872-q1-series-resistor-connected-to-en

器件型号:TPS62872-Q1


工具/软件:

连接到 EN 的串联电阻


尊敬的支持团队:

我知道 EN 引脚必须具有一个 15kΩ 或更高的串联电阻。


是否可以简单地使用如下图所示的上拉电阻器?

e2e.ti.com/.../TPS6287x_2D00_Q1_5F00_EN.pdf

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    感谢您的联系。

    只要确保 GPIO 和 PG 引脚未在内部偏置(或在开漏配置中)、它就可以直接连接到器件的 EN 引脚。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:
    感谢您的答复。

    由于 GPIO 和 PG 是开漏的、我知道电路本身没有问题。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    如果您没有其他问题、我现在将关闭该主题。

    谢谢!

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:
    请允许我再提出一个问题。

    是否可以对 EN 引脚使用 10kΩ 上拉电阻器?
    TPS652190 的 GPIO 与 TPS6287x-Q1 的 EN 引脚之间没有串联电阻器。

    e2e.ti.com/.../TPS6287x_2D00_Q1_5F00_EN_5F00_2.pdf
    以下说法是否意味着上拉电阻必须是 15kΩ 或更大?
    “用户必须使用至少为 15kΩ 的串联电阻器连接到该引脚。“
    我检查的原因是 TPS65219x 检查清单指出典型值介于 1kΩ 和 10kΩ 之间。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dice-K 您好:

    EN 引脚上的最小限流(串联)电阻 必须至少为 15K。 因此、10K 上拉电阻器是不够的。

    建议在此处(E2E 平台)发布有关在  TPS65219x 的 GPIO 上使用更高上拉电阻 (=>15K) 的单独问题。  

    此致、

    Excel