This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:充电电流在 CV 充电期间达到恒定值时的意外行为。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566456/bq25713-unexpected-behavior-where-the-charging-current-reaches-a-constant-value-during-cv-charging

器件型号:BQ25713


工具/软件:

大家好、团队。

这是一个有关 CV 充电期间意外行为的问题。

这是一个为 2 节锂离子电池充电的实验。

CC 充电完成并转换为 CV 充电后、充电电流会降低、但在 40mA 附近停止下降并变为恒定。

因此、即使处于 CV 充电状态、电池电压也会意外上升。

*这种无法解释的行为仅在 VBUS=9V 时发生。

在 VBUS=15V 时不会发生这种情况、CV 充电电流继续下降、直到达到由主控制器确定的充电终止电流 (32mA)。

您能解释一下这种行为的原因吗?

以下是条件。

Δ V MaxChargeVoltage=8400mV・

・1600mA

・1900mA

・μ V MinimumSystemVoltage=5120mV

・InputVoltageRegister=7680mV

・Ω 20mΩ

・Ω 10mΩ

・PWM_FREQ = 800kHz

・USB 电源适配器:9V/3A USB PD

下面显示了一个简单的方框图以及发生意外行为时的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的详细报告。 我认为这与极低值电流有关。 充电器监测通过 RSR 电流检测的电流。 40mA 在 10m Ω 电流检测上、电压电平为 400uV。 该信号很容易被白噪声干扰。  因此、很难将充电电流保持在较低水平。  

    通常、终止电流约为最大充电电流的 10%。 我建议在 160mA 级别终止充电。  

    除此之外、我在这里没有看到任何问题。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiger 先生

    感谢您的答复。
    我知道很难将充电电流保持在较低水平。

    另一方面、是否可以解释为什么在不同的 VBUS 电压下不会观察到这种行为?
    当 VBUS=9V 时但 VBUS=15V 时不会发生这种情况:当 VBUS=15V 时、充电电流会降至 32mA。

    此外、进一步的测试表明、即使在 VBUS=9V 时、大多数样本也没有表现出异常行为、仅在几个样本中观察到异常行为。

    您是否还能解释这一点的潜在原因?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motohiro、

    有时、该器件会表现出一些参数变化。 我们称之为设计容差。 它还显示为器件间的差异。  

    抱歉、我们无法解释这种行为水平。

    此致、

    Tiger  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger

    感谢您的答复。

    我想再问几个问题。

    在这种令人费解的行为期间、即使电压本应处于 CV 充电期间、电压也会上升。
    换句话说、充电电压调节似乎无法正常工作。

    我知道、当充电电流较低时、电流控制可能很困难、但保持充电电压恒定的控制不应该正常工作?
    在设计中、CV 充电期间电池电压的上升是否属于意外行为?

    此外、在随附的波形中、充电最终停止、但这是由于主控制器检测到意外电压并强制停止而导致的。 如果没有主控制器的保护、我预计电压将继续上升到电池 OVP 电压。 换句话说、这意味着充电至超过 MaxChargeVoltage 变化的电压值。这是否明显出乎意料?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “你听我说。“ 当充电电流中断时、由于内部阻抗、电池电压将上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger

    在下面的波形间隔期间、充电没有中断。

    *它与最初发布的图像相同。

    充电是在大约 40mA 的恒定电流下进行的、

    充电电压也在增加。

    请告诉我如何在 CV 充电期间执行电压调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CV 模式下、它会将 VBAT 调节为 8.4V 最大充电电压。 当充电电流继续流入电池时、看到 VBAT 电压略有增加是完全正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger

    电压调节的精度是多少?

    在本实验中、它设置为 MaxChargeVoltage=8400mV、但实际充电电压上升至 8470mV。

    *这超出了数据表上的变化范围(±0.6%: 8349.6mV~8450.4mV )。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motohiro、

    您如何测量 VBAT? 您能否显示 VBAT 和 VSW 的波形?

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger

    充电期间测量电压/电流的位置如下所示。

    ■意外样本

    意外采样具有被钳位在 40mA 的电流、该电流不会进一步降低。

    ■μ s 样本符合预期

    按预期采样会继续减小电流、直到达到主机控制器设置的 32mA 充电结束电流。 该波形是在达到充电端电流的瞬间获得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形看起来正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger

    您能否解释意外样品和预期样品之间行为差异的原因?

    我 假设这是由于充电电流控制或电压控制的不同行为造成的。

    如果此问题是由 BQ25713 中的变化引起的、您能否说明 IC 中的哪个块会发生变化、它是如何变化的、以及这种结果发生的机制是什么?

    此问题与 BQ25713“仅“完全相关。

    当我们将非预期样本与预期样本和传导实验交换时、已确认该症状继续出现在非预期样本中。

    换句话说、通过使用按预期工作的电路板、并仅将 BQ25713 替换为意外采样、这样肯定会出现症状。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Motohiro、

    Tiger 今天已不在办公室、将返回星期一。 感谢您的耐心和理解。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    我了解内容。

    我期待着你的持续支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi、Hotohiro、

    在我看来、这是一个单一的事件。 我建议用另一个 IC 代替。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    这种现象不是单个样本的问题。

    我们进行了多样本验证、并发现多个样本表现出意外行为。

    我想继续以另一个主题继续进一步的来文、包括来自日本国际法学家协会的 IMI 先生。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我给 IMI 先生的电子邮件。