This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:LM5143 的原理图审阅

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543111/lm5143-the-schematic-review-for-lm5143

器件型号:LM5143


工具/软件:

您好、

请查看我们的 LM5143 原理图、输入电压为 19-24V、+/–10%、输出 12V/25A(最大值) 输出功率为 300W (thanks.e2e.ti.com/.../LM5143_5F00_19_2D00_24V_5F00_IN_5F00_12V_5F00_25A_5F00_OUT_5F00_300W.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、  
    原理图看起来不错、但您可能需要重新检查电容和电阻值。 我随附了快速入门设计工具以供您帮助。  e2e.ti.com/.../3443.LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您能帮助您告知 我们需要修改的上限和分辨率吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(张)好。

    您可以将元件值与快速入门计算器元件进行比较。 我在这里附加了一个。 此外 、通过 e2e.ti.com/.../2781.LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsmconnect将 Q1 和 Q3 的漏极连接到一个输入和输入电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们使用 电感 3.3uH、输出为正常 12V、然后将 电感更改为 1.5uH 请参阅“快速入门设计工具“、但要显示输出  

    仅为 3.2V、请检查是否有任何错误、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  
    我发送给您的 QuickStart 计算器只是一个示例。 您的电感器值实际上是正确的。 纹波电流为 30%时为 3.3uH。 我对您的薪酬建议和上限的关注更多。 如果您的系统很稳定、但情况良好、在不稳定的情况下、请尝试调整这些值、使相位裕度>45 且交叉频率>1/10 (fsw)

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们现在正在测试 LM5143 的 19V-24V 输入电压和 12V@25A (300W) 输出功率、并发现处于高负载模式时可以断电;

    请查看我们的原理图、了解如何修改此设计;

    顺便说一下、 关机和断电后、如果拔下电源输入、并且插入之间的时间间隔过短、则 很可能出现这种情况

    输出电压异常。 设计要求为 12V、但可能存在仅 提供几伏电压的情况。

    这应该是由于 Strap 检测错误导致的。 如何解决此问题;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(张)好

    您能尝试将下 EN 电阻器上的二极管交换到上电阻器、告诉我会发生什么情况吗?  

    您还可以测量 SS、EN、VCC 吗?

    谢谢。