工具/软件:
您好、
请查看我们的 LM5143 原理图、输入电压为 19-24V、+/–10%、输出 12V/25A(最大值) 输出功率为 300W (thanks.e2e.ti.com/.../LM5143_5F00_19_2D00_24V_5F00_IN_5F00_12V_5F00_25A_5F00_OUT_5F00_300W.pdf)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zhang、
原理图看起来不错、但您可能需要重新检查电容和电阻值。 我随附了快速入门设计工具以供您帮助。 e2e.ti.com/.../3443.LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsm
你(张)好。
您可以将元件值与快速入门计算器元件进行比较。 我在这里附加了一个。 此外 、通过 e2e.ti.com/.../2781.LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsmconnect将 Q1 和 Q3 的漏极连接到一个输入和输入电容器
尊敬的 Tony:
我们现在正在测试 LM5143 的 19V-24V 输入电压和 12V@25A (300W) 输出功率、并发现处于高负载模式时可以断电;
请查看我们的原理图、了解如何修改此设计;
顺便说一下、 关机和断电后、如果拔下电源输入、并且插入之间的时间间隔过短、则 很可能出现这种情况
输出电压异常。 设计要求为 12V、但可能存在仅 提供几伏电压的情况。
这应该是由于 Strap 检测错误导致的。 如何解决此问题;