This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87313DMS:CSD87313DMS 结至电路板热阻

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87313DMS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572487/csd87313dms-csd87313dms-junction-to-board-thermal-resistance

部件号:CSD87313DMS


工具/软件:

尊敬的团队:

请帮我获取 CSD87313DMS 的结至电路板热阻?  提前感谢。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海亮、

    感谢您的查询。 我提取了产品开发过程中收集的表征数据。 对于安装在 1in² Ω、2oz 铜焊盘上的封装底部散热焊盘 (S1、S2)、测得的最大热阻 Rθjc = 5.6°C/W。 如果您需要任何其他信息、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢。 对于 结至电路板 热阻是否有任何意见?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    TI 不指定结至电路板热阻。 然而、在器件安装在 PCB 上的情况下测量和指定结至外壳(散热焊盘)热阻、其值应与焊盘直接焊接到 PCB 覆铜上时基本相同。 有关 TI 如何测试和指定热阻的更多信息、请参阅以下链接中的博客。

    https://www.ti.com/lit/ta / ssztb80/ ssztb80.pdf

    谢谢、

    John