工具/软件:
您好、
我尝试将该评估板与 5 个 18650 锂电池 (串联)配合使用。 但是每当我开始充电过程(连接 CHGEN)时、ACDRV、BATDRV 和 PG LED 都会闪烁、在示波器上我会观察到 BATDRV 和 ACDRV 快速交替。 经过进一步调查、我注意到快速充电开始时 VCC 电压正在下降 (请参阅附图)。 当 VCC 低于 VBAT 时、控制器切换回 BATDRV、从而停止充电过程。 后一种行为是预期的,但我不知道,为什么 VCC 下降.

VBAT:绿色、VCC:橙色、IBAT (1 A/V):蓝色
在评估板上、我仅将 R12 替换为 7k1、以将 充电 电流限制为略高于 1A。电池电芯 全部在 3.6V 左右。 除此之外、我在 TS 和 GND 之间连接了一个 15k 电阻。
我还使用几乎充满电的电池(大约 4V)尝试了此设置、以便充电器在恒压模式下运行、没有问题。 在 PRECHARGE 模式下也没有问题。 提高输入电压时、不会有明显的变化。 电池电芯 在内部受到保护、但我 doutbt 表明这会产生干扰、尤其是在我降低充电电流后。 将负载连接到 SYS 端子时、也不会出现定性变化。
对于如何防止充电中断、您是否有任何提示或建议?
此致、并提前致以诚挚的问候。