This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:快速充电过程立即中断

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572709/bq24610evm-fast-charging-process-immediately-interrupted

器件型号:BQ24610EVM


工具/软件:

您好、

我尝试将该评估板与 5 个 18650 锂电池  (串联)配合使用。 但是每当我开始充电过程(连接 CHGEN)时、ACDRV、BATDRV 和 PG LED 都会闪烁、在示波器上我会观察到 BATDRV 和 ACDRV 快速交替。 经过进一步调查、我注意到快速充电开始时 VCC 电压正在下降 (请参阅附图)。  当 VCC 低于 VBAT 时、控制器切换回 BATDRV、从而停止充电过程。 后一种行为是预期的,但我不知道,为什么 VCC 下降.  

VBAT:绿色、VCC:橙色、IBAT (1 A/V):蓝色

在评估板上、我仅将 R12 替换为 7k1、以将 充电 电流限制为略高于 1A。电池电芯 全部在 3.6V 左右。 除此之外、我在 TS 和 GND 之间连接了一个 15k 电阻。
我还使用几乎充满电的电池(大约 4V)尝试了此设置、以便充电器在恒压模式下运行、没有问题。 在 PRECHARGE 模式下也没有问题。 提高输入电压时、不会有明显的变化。 电池电芯 在内部受到保护、但我 doutbt 表明这会产生干扰、尤其是在我降低充电电流后。 将负载连接到 SYS 端子时、也不会出现定性变化。

对于如何防止充电中断、您是否有任何提示或建议?

此致、并提前致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel、

    输入电源是否有任何电流限制? 您是否尝试过使用其他适配器?

    您使用的是 EVM 还是您自己的电路板?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么我不考虑这一点。 在没有 24V 电源的情况下、我只插入两个串联的低电压电源。 这样可以防止过多的电流消耗。 现在一切都好了。  
    作为一个标志,在我们自己的板,问题仍然存在,即使我更换了电源。 但这是由于交流 FET 和 VCC 引脚之间的电阻值错误 (1k) 造成的。