This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55189-Q1:输出使能设置

Guru**** 2797735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55189-Q1, TPS551892-Q1, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571167/tps55189-q1-output-enable-setting

器件型号:TPS55189-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS551892-Q1TPS55289

工具/软件:

大家好!


我对 TPS55189-Q1 有疑问。

哪项有效:将 EN 引脚设置为高电平、或将 MODE 寄存器(地址= 6h)设置为 0b(输出禁用)?
我想知道哪个优先:硬件设置或寄存器设置。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    这两个设置是“和“关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    我知道、除非同时设置了终端设置和寄存器设置、否则不会出现任何输出。
    我知道它不能独立运行、并且必须通过 I2C 进行配置、这是正确的吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您不想使用 I2C、可以选择 TPS551892-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的回答。
    客户希望在上电后立即输出、然后通过 I2C 调整输出电压。
    与 TPS55189-Q1 一样、EN 是否用于 TPS55289 以及硬件设置和寄存器设置的操作?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuji、

    是、对于 TPS55289、也需要通过 I2C 进行编程。

    此致、
    Brigitte